请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
将 Energia 项目导入 Code Composer Studio 时遇到问题。
我之所以要这样做、是因为我有其他使用特定库的 Energia 项目、我希望对它们进行调试。
我从 Energia 获取了 Blink 示例、并将项目保存到新位置。 我已经验证了这一点、并且编译成功。
然后、我打开 Code Composer Studio、并使用菜单按钮中的向导将 Energia Sketch 导入到我的工作区中。 操作摘要窗口弹出、告诉我遇到了一个问题、"警告:资源'wiring_analog.c'已存在! 忽略..."
我单击"OK"、然后尝试构建项目、但它未能生成项目、引用此消息。
如果有人能帮助解决这个问题,我们将不胜感激。
谢谢、
Yeshy