This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS100:MProg 程序 EEPROM 到配置 FT2232H 的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610341/xds100-problem-of-mprog-program-eeprom-to-configuration-ft2232h

尊敬的 TI 教授:

  我设计 C6678 EVM 并参考 TI C6678 EVM 来设计 XDS100仿真器。 但是、当我想对 EEPROM 进行编程时、会发生错误。我可以通过 Mprog.exe 读取 EEPROM 的数据、但当我将 prgram 下载到 EEPROM 时、有人建议找不到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MProg 是 FTDI 的旧版本或编程器-他们通常推荐 FTProg。

    此外、选择的器件似乎不正确- XDS100v1上的器件应为 FT2232H 而不是 C。这可能会导致断开连接。

    如果您使用 FTProg、请检查我从 C6678板下载的随附模板。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../C6678EVM_5F00_XDS100v1.zip