请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI 教授:
我设计 C6678 EVM 并参考 TI C6678 EVM 来设计 XDS100仿真器。 但是、当我想对 EEPROM 进行编程时、会发生错误。我可以通过 Mprog.exe 读取 EEPROM 的数据、但当我将 prgram 下载到 EEPROM 时、有人建议找不到器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 教授:
我设计 C6678 EVM 并参考 TI C6678 EVM 来设计 XDS100仿真器。 但是、当我想对 EEPROM 进行编程时、会发生错误。我可以通过 Mprog.exe 读取 EEPROM 的数据、但当我将 prgram 下载到 EEPROM 时、有人建议找不到器件。
您好!
MProg 是 FTDI 的旧版本或编程器-他们通常推荐 FTProg。
此外、选择的器件似乎不正确- XDS100v1上的器件应为 FT2232H 而不是 C。这可能会导致断开连接。
如果您使用 FTProg、请检查我从 C6678板下载的随附模板。
希望这对您有所帮助、
拉斐尔