工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我能够在 CCS 控制台上使用 printf 函数正确打印文本、如下所示:
如何清除控制台运行时?
是否有一个 c 命令可让我清除控制台屏幕?
在我的示例中、如何清除控制台输出、以便在"系统时钟(Hz):100007936"字符串之后、我可以在清除控制台中打印"EMIF 闪存 EPROM inizizzata"(即、没有先前的 printf)?
谢谢你
Stefano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我能够在 CCS 控制台上使用 printf 函数正确打印文本、如下所示:
如何清除控制台运行时?
是否有一个 c 命令可让我清除控制台屏幕?
在我的示例中、如何清除控制台输出、以便在"系统时钟(Hz):100007936"字符串之后、我可以在清除控制台中打印"EMIF 闪存 EPROM inizizzata"(即、没有先前的 printf)?
谢谢你
Stefano
您好、ki:
我的意思是使用一个 c 命令来实现它。
此应用程序是一个测试软件、具有多种测试用例:硬件测试、通信测试...
我希望每次通过 GEL 热菜单启动新测试时、printf 都仅与当前测试用例相关。
例如:
GetCfi test ->仅与 GetCfi printf 函数相关的控制台
当我使用下一个脚本"UpdateFunction"时、可以在 UpdateFunctional 例程上使用一行代码、该代码会在打印新的 printf 之前清除控制台(自动、没有正确的 clich->clear)。