This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:控制台清除

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611484/ccs-ccstudio-console-clear

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我能够在 CCS 控制台上使用 printf 函数正确打印文本、如下所示:

如何清除控制台运行时?

是否有一个 c 命令可让我清除控制台屏幕?

在我的示例中、如何清除控制台输出、以便在"系统时钟(Hz):100007936"字符串之后、我可以在清除控制台中打印"EMIF 闪存 EPROM inizizzata"(即、没有先前的 printf)?

谢谢你

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    [引用 user="Stefano Carlesi"]如何清除控制台运行时?

    右键单击控制台以显示上下文菜单。 然后选择要清除的选项

    [引用 user="Stefano Carlesi"]是否有一个允许我清除控制台屏幕的 c 命令?

    没有直接快捷方式、但您可以选择控制台、然后按 Shift + F10、然后按"R"(这只是上下文菜单选项的键盘快捷方式)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制台工具栏上还有一个清除按钮:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    我的意思是使用一个 c 命令来实现它。

    此应用程序是一个测试软件、具有多种测试用例:硬件测试、通信测试...

    我希望每次通过 GEL 热菜单启动新测试时、printf 都仅与当前测试用例相关。

    例如:

    GetCfi test ->仅与 GetCfi printf 函数相关的控制台

    当我使用下一个脚本"UpdateFunction"时、可以在 UpdateFunctional 例程上使用一行代码、该代码会在打印新的 printf 之前清除控制台(自动、没有正确的 clich->clear)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持该功能。

    您可能会用到的是将 C I/O 流式传输到另一个线程中询问的文件9中)、并为每个测试运行提供单独的文件。 您可以通过 javascript 和 dss (我在您的另一个线程中提到过)实现自动化。

    谢谢
    Ki