请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我正在使用 GEL 函数处理 CCS5、以便可以在用户矢量上复制文件的内容。
我能够正确使用 GEL_MemoryLoad (UpdateBuffer、page_data、1、filename、16、 0)函数、以便能够将"filename"的内容复制到 UpdateBuffer、定义如下:
#define update_buffer_size 65535
uint16 UpdateBuffer[update_buffer_size];
在我的应用程序中、"filename"是一个.bin 文件、位于我的计算机上的文件夹中。
是否有方法可以获取文件名大小? (以字节或字为单位)
谢谢你
此致
Stefano