This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:获取 fil 大小的热门工具

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611497/ccs-ccstudio-hot-to-get-fil-size

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我正在使用 GEL 函数处理 CCS5、以便可以在用户矢量上复制文件的内容。

我能够正确使用 GEL_MemoryLoad (UpdateBuffer、page_data、1、filename、16、 0)函数、以便能够将"filename"的内容复制到 UpdateBuffer、定义如下:

#define update_buffer_size 65535

uint16 UpdateBuffer[update_buffer_size];

在我的应用程序中、"filename"是一个.bin 文件、位于我的计算机上的文件夹中。

是否有方法可以获取文件名大小? (以字节或字为单位)

谢谢你

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    无法从 GEL 脚本获取文件大小。 您可以通过 javascript 来实现此目的(通过利用 Java 文件功能)。 JavaScript 是 DSS 的默认语言

    谢谢

    Ki