This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049M:CCS/TMS320F280049

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610316/ccs-tms320f280049m-ccs-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 c2000ware 开始在 F280049上开发软件。 当我尝试导入示例代码时、我遇到此错误:

您能建议一种解决方法吗? Java 版本8更新45、JDK 1.7.0_45、jre7。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrico、

    您使用的是哪个版本的 CCS?
    单击"详细信息"按钮时、它会说什么?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、
    我使用的是 CCS 6.1.1。
    详细信息
    "项目规范中的错误:
    java.lang.NullPointerException”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrico、

    C2000Ware 是一款全新产品。 我将同一个项目导入到 CCSv7.2.0中、效果良好。 我将要求 CCSv6.1.1的同事尝试查看他们获得的结果。 可能与 CCSv6.1.1不兼容。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 JhonS、
    希望您能尽快收到消息。

    此致、
    EP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enrico、

    在 CCSv6.1.1中使用这个项目有几个问题。 第一个原因是 CCSv6.1.1不支持 F280049M。 第二个问题是、该工程使用的编译器比 CCSv6.1.1中的编译器要新得多。 第二个问题可以通过安装所需的编译器(16.961)轻松解决、但第一个问题在 CCSv6.1.1中无法轻松解决。 最好安装较新版本的 CCS。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我刚刚安装了 CCS7。 似乎我的编程器有问题(不支持 Backhawk USB2000 (??) 而集成到 controlCARD 中的 XDS100v2无法正常工作)。

    有任何已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlCARD 上的 XDS100v2应该可以。 确保卡上的开关设置为启用 XDS100v2。 此处的图2显示了这种情况:
    www.ti.com/.../spruic4.pdf

    您在使用 XDS100时遇到了什么错误?

    就 USB2000而言、我知道有一个已经停产、但我相信 Blackhawk 仍然支持它。 但是 F280049M 上有一个 CLA、因此它可能对 USB2000来说太新了。 在尝试选择目标配置时、您是否看到列出了任何 Blackhawk 探测器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >>就 USB2000而言,我知道已经停产,但我相信 Blackhawk 仍然支持它。 但是 F280049M 上有一个 CLA、因此它可能对 USB2000来说太新了。
    请注意:尽管 USB2000已停产、但它支持 CLA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决! 非常感谢、S1:A 出错了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johns,
    我在 Blackhawk 上检查了,USB2000没有被取消,您可以购买: store.blackhawk-dsp.com/12208.html
    另外,我在 CCS7上,可以在许多 C28x 上使用和选择 USB2000,但只有在 F280049上,才会显示“找不到合适的驱动程序”:请帮助并确认 USB2000和最新的 CCS7上真正可用的内容。
    谢谢你
    再见
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您收到一条消息、显示"Cannot find proper driver"(无法找到正确的驱动程序)、这意味着探测器不支持该设备

    Blackhawk 网站确实将 USB2000列为停产

    您发送的链接适用于完全不同的产品 USB-200。  USB2000是基于 XDS510的调试探针、仅支持 C2000器件。  USB-200基于较新的 XDS200设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢  

    再见

    卡洛