This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:通过命令行将处理器 SDK 安装到 CCS 中

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611177/ccs-install-processor-sdk-into-ccs-via-command-line

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试安装 RTOS Processor SDK 并通过命令行构建其示例项目。 将 SDK ~到 μ C/ti 目录后、我必须打开 CCS、以便它能够检测新产品并在 CCS 中注册这些产品、然后才能执行项目生成步骤。 我需要能够从命令行执行所有操作、因为这将是一个自动化过程。

是否可以在不实际打开 IDE 的情况下在 CCS 中注册/安装新产品?

谢谢、

约拿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了我的问题的解决方案。 以下命令:

    Eclipse -nosplash -data -application com.ti.common.core.initialize -ccs.toolDiscoveryPath" ; "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonah、

    感谢您的更新、很高兴找到了解决方案。

    仅供参考、此信息也会发布在此 维基网页中。