请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试安装 RTOS Processor SDK 并通过命令行构建其示例项目。 将 SDK ~到 μ C/ti 目录后、我必须打开 CCS、以便它能够检测新产品并在 CCS 中注册这些产品、然后才能执行项目生成步骤。 我需要能够从命令行执行所有操作、因为这将是一个自动化过程。
是否可以在不实际打开 IDE 的情况下在 CCS 中注册/安装新产品?
谢谢、
约拿