This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:如何使用 linker.cmd 中的内容生成文件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609985/ccs-cc2640-how-to-use-content-from-linker-cmd-to-make-file

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCSv6中有一个 cc2640工作项目。  在该项目中 、我们创建了 make 文件 foo 栈和应用程序来编译工程、而不是默认生成默认 make 文件、这样做没问题。

在这里、我想 访问堆栈起始地址、即"ICALL_STACK0_start=0xe000"、以便 从"ccs_linker_definations.cmd" 文件中将堆栈 make 文件的变量设置为"ccs_linker_definations.cmd"。

我正在从堆栈生成文件中调用.exe、我希望将堆栈启动信息传递到该文件并在编译后步骤中传递该文件。

问题 是、是否可以通过传递信息从命令文件生成文件。 如果是、如何执行此操作?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    在自定义 make 文件中调用链接器时、只需将 cmd 文件与目标文件列表一同传递即可。 这将引入链接器 cmd 文件中定义的选项。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo-Lee,

    我已经在调用链接器文件以及 make 中的目标文件、但无法使用"ICALL_STACK0_START=0xe000"作为 make 变量。
    我想将"ccs_linker_defins.cmd"中定义的栈起始地址用作编译以外的 make 变量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我明白了。 我不知道一种干净的方法来实现这一目标。 这是通用 make 本身更具体的内容。

    Ki