请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 CCSv6中有一个 cc2640工作项目。 在该项目中 、我们创建了 make 文件 foo 栈和应用程序来编译工程、而不是默认生成默认 make 文件、这样做没问题。
在这里、我想 访问堆栈起始地址、即"ICALL_STACK0_start=0xe000"、以便 从"ccs_linker_definations.cmd" 文件中将堆栈 make 文件的变量设置为"ccs_linker_definations.cmd"。
我正在从堆栈生成文件中调用.exe、我希望将堆栈启动信息传递到该文件并在编译后步骤中传递该文件。
问题 是、是否可以通过传递信息从命令文件生成文件。 如果是、如何执行此操作?