This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:Code Composer Studio

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610661/ccs-msp430fr5969-code-composer-studio

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCSv7.2.0中的 MSP430FR5969器件测试 FreeRTOS 演示项目

我想在特定文件夹中创建源文件、但它未显示在项目资源管理器窗口中。  

例如、MemMang 文件夹中有5个文件、但我在 Project Explorer 中只看到一个 heap_4.c 文件。

我想知道这种现象的原因。  

最棒的  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirae、

    如果您在 Project Explorer 中查看"MemMang"文件夹的属性、您可以看到资源筛选器已设置为仅包含 heap_4.c

    这就是为什么仅显示 heap_4.c 的原因。 如果删除此筛选器、则会看到目录中的所有文件。


    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的帮助。
    我解决了这个问题。

    最棒的
    Mirae