This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于66AK 的 TI-RTOS

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610426/ti-rtos-for-66ak

Thread 中讨论的其他器件:66AK2H12I有相同的问题。 我对 TI CCS 构建环境非常陌生、由于有很多不同版本可供选择、因此很难搜索答案。 我正在使用 CCS 7.2.0.00013

我看不到 AartiG 关于在 Resource Manager 下检查的说明。 尽管我去了那里、但仍然找不到 TI-RTOS。 我有一个66AK2H12平台、即 EVMK2H 评估板/套件。 我应该在 Resource Explorer 中的"Select a Device or Board"搜索中放置什么? 我试图找到为 ARM 构建 SYS/BIOS 应用的示例、只是为了熟悉构建环境、模块选择等 我看到了很多对众多有趣示例的引用、但我找不到任何示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    适用于66AK2的 TI-RTOS 是 Processor SDK 的一部分。 您可以在此处获取该信息:
    www.ti.com/.../processor-sdk-k2h

    该页面还提供了指向《开发人员指南》和培训系列的链接。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 如果是:ti-processor-sdk-rtos-k2hk-evm-04.00.00.04-Windows-x86-Install.exe |适用于 Windows 主机的 K2H/K2K RTOS SDK 安装程序
    我已经安装了它、但我看不到任何示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mike Dannhardt">我没有看到任何示例。[/quot]安装后、我认为不会有任何可导入 CCS 的项目。 根据示例类型:

    1) 1)有关平台开发套件(PDK)中提供的外设驱动程序示例、请参阅 pdk_example_and_Test_Project_creation 、以生成 SDK 中支持的驱动程序示例的 CCS 工程。 创建 PDK 工程后、可以将其导入到 CCS 中。

    2) 2)对于 Processor SDK 示例、有一些 make 文件必须单独运行、然后在 CCS 调试器中下载.out 文件。 例如、有关  如何为 K2H 构建图像处理演示、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Image_Processing_Demo 如何运行演示、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Image_Processing_Demo