请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:66AK2H12I有相同的问题。 我对 TI CCS 构建环境非常陌生、由于有很多不同版本可供选择、因此很难搜索答案。 我正在使用 CCS 7.2.0.00013 我看不到 AartiG 关于在 Resource Manager 下检查的说明。 尽管我去了那里、但仍然找不到 TI-RTOS。 我有一个66AK2H12平台、即 EVMK2H 评估板/套件。 我应该在 Resource Explorer 中的"Select a Device or Board"搜索中放置什么? 我试图找到为 ARM 构建 SYS/BIOS 应用的示例、只是为了熟悉构建环境、模块选择等 我看到了很多对众多有趣示例的引用、但我找不到任何示例。