主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 UniFlash 4.1来刷写 cc2650。 我需要降低时钟频率。
如何在 Uniflash (最好是从命令行)中完成此操作?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
John、
TCLK 频率存储在 CCXML 文件中。 这是目标配置文件。 默认情况下、UniFlash 中会自动生成此代码、但如果您已经有一个已有特定设置的代码、则可以指定使用现有代码。 这是在创建新会话时 UniFlash 底部的选项。
以下是在 CCS 中打开的.ccxml 文件、其中显示了 TCLK 设置的位置:
当您选择指定不同的频率时、它的外观如下所示。
ccxml 文件是一个 xml 文件、下面是保存该设置的位置:
在命令行 UniFlash 包中、将使用一个 CCXML 文件。 您可以将其替换为修改过的会话,或者在创建会话时指定要使用的会话。
我已经附加了 CCXML、我在其中编辑了 TCLK。
此致、
John
John、
我不确定这是不是您需要的、但随附的 CCXML 适用于 CC2650 + XDS100v3、它将"Emulator 1149.1 Frequency"设置为"Adaptive with user specified limit"、值为"500kHz"。 这是从 CCS 生成的。
e2e.ti.com/.../NewTargetConfiguration.ccxml
正如 Johns 指出的、您也可以在 CCS 中自行生成该文件。
谢谢、
Ricky