This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:如何降低 UNIFLASH 4.1中的时钟频率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608744/ccs-cc2650-how-can-you-reduce-the-clock-frequency-in-uniflash-4-1

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 UniFlash 4.1来刷写 cc2650。 我需要降低时钟频率。

如何在 Uniflash (最好是从命令行)中完成此操作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 Uniflash 而不是 SmartRF 闪存编程器2来刷写 CC2650是否有任何特殊原因?

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    是的、我在 Linux 上使用 uniflash 命令行工具来刷写多个器件。 JTAG 信号通过 FPGA 进行路由、TMS 信号上有噪声。 我想尝试降低时钟。

    尽管如此,我不确定这是否能解决问题。 我可以在 Windows 上的 Flash Prorammer 2上对其进行测试。 您能否降低闪存编程器2中的时钟?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    TCLK 频率存储在 CCXML 文件中。  这是目标配置文件。  默认情况下、UniFlash 中会自动生成此代码、但如果您已经有一个已有特定设置的代码、则可以指定使用现有代码。  这是在创建新会话时 UniFlash 底部的选项。

    以下是在 CCS 中打开的.ccxml 文件、其中显示了 TCLK 设置的位置:

    当您选择指定不同的频率时、它的外观如下所示。

    ccxml 文件是一个 xml 文件、下面是保存该设置的位置:

    在命令行 UniFlash 包中、将使用一个 CCXML 文件。  您可以将其替换为修改过的会话,或者在创建会话时指定要使用的会话。

    我已经附加了 CCXML、我在其中编辑了 TCLK。

    e2e.ti.com/.../CC2650LP.zip

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要注意的另一点是、从 UniFlash 4.2.0开始、您可以直接在 UniFlash GUI 中编辑 JTAG TCLK 频率设置。 因此、您不需要仅为了编辑 CCXML 而安装 CCS。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    感谢您的回复。

    我实际上使用的是 XDS100v3和4线协议。 使用 XDS100v3时、在 IDE 中没有降低 JTAG CLK 频率的选项。 是否不支持此功能?

    您能否提供时钟频率为500kHz 的 cc2650配置文件?

    谢谢
    j
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我不确定这是不是您需要的、但随附的 CCXML 适用于 CC2650 + XDS100v3、它将"Emulator 1149.1 Frequency"设置为"Adaptive with user specified limit"、值为"500kHz"。 这是从 CCS 生成的。

    e2e.ti.com/.../NewTargetConfiguration.ccxml

    正如 Johns 指出的、您也可以在 CCS 中自行生成该文件。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    在本次讨论中、我发现在 CCS 中、为 IEEE1149.7 4引脚模式定义 TCLK 设置的字符串具有误导性。

    我提交了增强编号 DBGTRC-3511来更改此编号。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、Ricky、

    如果您使用的是 XDS110调试器、您似乎只能编辑 CLK 频率?

    我正在使用 XDS100v3、但该选项没有出现?

    谢谢
    j
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    >>如果您使用 XDS110调试器,您是否只能编辑 CLK 频率?
    我不确定您的意思、因为我发送的屏幕截图是使用 CCS 内部的 XDS100v3配置的。

    您是否看到了一些不同的东西?

    此致、
    拉斐尔