This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:Code Composer Studio 中的错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610276/ccs-tms320c5515-bug-in-code-composer-studio

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 社区:

我目前正在使用 CCS v6.1。 TMS320C5515 DSP EVM 文档和 CCS 中的 SPI 寄存器设置不同。

CCS 中 SPI-->SPI_CMDS2->CMD 的寄存器设置如下:

00 -- RSV1

01 --读

10 -- RSV2

11 --写入

在 TMS320C5515 SPI 用户指南的文档 (第29页)中、如下所示:

00 -- RSV1

01 --读

10 --写

11 -- RSV2

我已经检查了使用这两个设置、发现与写入命令相对应的设置10可以正常工作。 所以文档内容是正确的、而 CCS 中的"Register View"选项卡(CCS->View->Registers")是错误的。

所附图片说明相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ketan、

    感谢您的报告;我会将此信息传递给负责生成此软件包的人员。

    我会在回覆时,提供有关何时会解决此问题的估计数字。

    对于由此给您带来的不便、请深表歉意、
    拉斐尔