This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:TI-RTOS 项目.cfg GUI 可以't 显示

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609978/ccs-tm4c123gh6pm-ti-rtos-project-cfg-gui-can-t-be-shown

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好,香

我使用 CCSv7.0并创建了 TI-RTOS 项目。 但是、当我想打开.cfg 文件时。 我看不到系统视图。 请参见下图。 Windows 版本为 win10。 有人能告诉我如何打开显示每个任务块的系统视图吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、

    您能否尝试安装图形建模框架:

    1)转到菜单帮助->安装新软件
    2) 2)单击 Work with (使用)对话框旁边的 Add (添加)
    3) 3)将名称添加为"GMF Runtime"、将位置添加为 download.eclipse.org/.../
    4) 4)在筛选器文本框中、键入 GMF 并选择显示的所有 GMF 组件、然后继续安装

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的帮助! 它现在已经开始工作了!