工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们刚刚在 MSP430上开始。
我在该系列中有多个用于各种微控制器的 LaunchPad。
我已经安装了 Code Composer Studio、但遇到了 TI Cloud Bridge 问题。
Code Composer Studio 版本8.2.0.00007 (当前最新版本)。
我使用了离线安装程序(之前、我从网络安装/然后使用离线安装程序卸载/重新安装、这是我尝试解决 TI Cloud Bridge 问题的众多方法之一)。
Windows 10
Code Composer Studio 本身的安装成功。
第一次使用时、我选择了 FR2433 Launchpad (PCB 通过其 USB 电缆连接)。
然后是软件-->演示-->开箱即用体验(GUI)
如首次使用时记录的那样、
出现"TI Cloud Agent Installation"窗口、其中显示了两个可单击的步骤、即
步骤1:安装浏览器扩展
步骤2:下载并安装 TI Cloud Agent 应用程序
按照两个步骤、底部还有一个"Finish"可点击按钮。
单击"步骤1"、显然不会发生任何情况。
文档指出应该出现某种对话-但我看不到!
我想知道步骤1是否实际发生了什么(尽管没有任何反馈/对话)、
接下来、我转到单击"步骤2"。
这将导致文件多云 agent__2.exe 的下载。
我找到了.exe 文件并运行它。
然后我按下底部的"Finish"可点击按钮。
问题是,延迟一段时间后,将重新出现包含这两个步骤的窗口。
支持的浏览器被记录为 Chrome、Firefox 和 Safari。
我查看了所有这三个项目、但没有在其中任何一个项目中看到 TI Cloud Agent 插件。
不用说,我始终禁用了帮助文档中所述的 Windows Defender 安全。
按照步骤2、查看 Windows 的"添加和删除程序"、可以看到文件大小为26MB 的"TI Cloud Agent"。
我多次重复整个过程、首先卸载"TI Cloud Agent"。
"第1步"可能是为了找到应用程序并使其可通过浏览器访问?
CCS 中似乎没有任何地方可以定义所使用的浏览器、因此我假设它是当前在 Windows 中选择的浏览器作为默认浏览。
在此基础上、我在首次选择 Chrome、Firefox 和 Safari 作为故障浏览器后、重复了几次整个过程。
[所有浏览器都被检查为完全最新-即最新版本。]
我在浏览器中从未看到显示"TI..."的步骤1结果 作为关联的附加项存在。
使用 Chrome、我能够自己找到 TI 应用并手动将其添加到 Chrome。
实际上、执行此类操作会绕过步骤1。
但是、该软糖无法解决问题、即、在执行步骤2并单击"Finish"之后、包含这两个步骤的窗口再次出现!
似乎无法找到 TI 应用并将其添加到 Firefox 和 Safari 中-他们的搜索工具无法找到它。
在阅读一些帖子时、有人指出、在以"管理员"身份登录时可能需要执行一些操作。
因此,我在以"管理员"身份登录时重复上述所有尝试。
不幸的是,问题仍然存在。
"TI 云代理-德州仪器(TI)维基网站"中的所有指导(在单击"帮助"后可见)。 我已经这样做了")、随后、
即、与禁用 Windows 安全和确保 Chrome、Firefox 和 Safari 中的适当设置相关。
日志文件如下所示:
这是基于我上次尝试、在卸载"TI 云代理"(之前的步骤2导致)后、Chrome 设置为默认浏览器(还删除了我之前为其找到的 TI 应用程序)。
即、日志对应于在这些条件下按步骤1和2、同时以"管理员"身份登录。
my_ticld.log
2018-12-10T15:02:16.981Z:MAIN_Chrome:staring directory = C:\Users\Douglas \TICloudAgent\src
2018-12-10T15:02:16.981Z:启动代理!
2018-12-10T15:02:17.012Z: Modul( Agent )->Web socket server started!
2018-12-10T15:02:17.525Z:覆盖的代理=
2018-12-10T15:02:17.525Z:Discovered Module:DeviceDetector
2018-12-10T15:02:17.541Z:Discovered Module:DS
2018-12-10T15:02:17.541Z:Discovered Module:EventBroker
2018-12-10T15:02:17.556Z:Discovered Module:File
2018-12-10T15:02:17.556Z:Discovered Module:Flash
2018-12-10T15:02:17.572Z:ROV_server_redirect:查看:C:\Users\eclipse\dropins
2018-12-10T15:02:17.572Z:ROV_server_redirect:查看:C:\Users\eclipse\plugins
2018-12-10T15:02:17.587Z:ROV_server_redirect:查看:C:\Users\eclipse\Eclipse.app\Contents\Eclipse\DROPins
2018-12-10T15:02:17.587Z:ROV_server_redirect:查看:C:\Users\eclipse\Eclipse.app\Contents\Eclipse\plugins
2018-12-10T15:02:17.603Z:加载模块失败:rov_server_redirect.js:错误:未找到 rov_server.js (在云中预计会出现这种情况)
在对象上。 (C:\Users\Douglas \TIC扩音器 Agent\src\modules\rov_server_redirect.js:64:11)
在 Module._compile (module.js:652:30)
在 Object.Module._extensions.js (module.js:663:10)
在 Module.load (module.js:565:32)
在 tryModuleLoad (module.js:505:12)
在 Function.Module._load (module.js:497:3)
在 Module.requires (module.js:596:17)
需要时(internal/module.js:11:18)
在 module_1.createModule.then (C:\Users\Douglas \TIC扩音器 Agent\src\host_agent.js:22:42)
在_发货时(C:\Users\Douglas \TIC扩音器 Agent\src\node_modules\cq.js:854:54)
2018-12-10T15:02:17.641Z:发现的模块:串行
2018-12-10T15:02:17.650Z:Discovered Module:TargetSupport
2018-12-10T15:02:17.665Z:Discovered Module:USB-HID
2018-12-10T15:02:17.673Z:代理主模块在端口61208上运行
2018-12-10T15:02:17.681Z:len=
2018-12-10T15:02:17.686Z:
此致、
道格拉斯