工具/软件:Code Composer Studio
尝试设置在线 GUI Composer 2、我在连接到器件时遇到问题:
我检查了 TICloudAgent 文件夹中的 config.json、结果如下:
有人可以帮助我正确设置这个吗? 非常感谢。
抱歉、如果这不是正确的论坛、我不是这里的新论坛。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尝试设置在线 GUI Composer 2、我在连接到器件时遇到问题:
我检查了 TICloudAgent 文件夹中的 config.json、结果如下:
有人可以帮助我正确设置这个吗? 非常感谢。
抱歉、如果这不是正确的论坛、我不是这里的新论坛。
感谢您的再次光临! 作为参考、DANSPI~1只是 Windows 文件系统用来缩短我的用户名的一个诀窍(用实际用户名替换路径是可以遍历文件系统的、例如"C:\Users\Dan Spingarn\AppData\Local\Texas Instruments"和"C:\Users\DANSPI~1\AppData\Local\Texas Instruments"将转至同一位置。
我感到奇怪的是、搜索时的文件路径会在"Texas Instruments"中的空白处切断。
我们一直在尝试弄清为什么 在一些孤立的情况下 config.json 中的路径不会转换为 Windows 8.3路径(长路径似乎会在其他地方导致问题、但并非在所有 PC 上)。 我们无法重现此问题。
您可以尝试几种方法吗? 首先,如果删除 C:\Users\DANSPI~1\TICANONAgent 文件夹并重新运行仍应在下载文件夹中的 TIKudagent_*.exe 安装程序,config、json 是否 会 使用8.3路径重新创建?
您是否还可以编辑 config.json 中路径的最后一部分,从"\\Texas Instruments\TIC扩音器"到"\\TEXASI~1\\TICLOU~1"? 进行此更改后、GUI Composer 的工作方式是否有所不同?
已删除指定的文件夹并使用 exe 安装程序重新下载。 使用与之前相同的路径重新创建 config.json
已编辑路径、但未找到路径。 在 Windows 文件资源管理器中尝试符号 TEXASI~1不起作用、TICLOU~1也不起作用
我决定窥视控制台在浏览器中显示的内容(Chrome v. 70、也在 Firefox 中尝试过、但问题完全相同)。 这是我在按下"闪存"按钮后得到的结果。
因此我返回并将文件路径恢复为默认路径、再次查看控制台、我得到的结果如下:
希望有人能从中收集更多信息!