This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:GUI Composer 的 TI Cloud Agent 设置问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753815/ccs-tm4c123gh6pm-ti-cloud-agent-setup-issues-for-gui-composer

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

尝试设置在线 GUI Composer 2、我在连接到器件时遇到问题:

我检查了 TICloudAgent 文件夹中的 config.json、结果如下:

有人可以帮助我正确设置这个吗? 非常感谢。

抱歉、如果这不是正确的论坛、我不是这里的新论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    这是正确的论坛。 感谢您报告问题、很抱歉耽误您的回答。 我将问题上报给了我们的工程团队、并将告知您我收到的任何回复。

    BTW -您的完整用户名是什么? 我将8.3的名称视为 DANSPI~1

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的再次光临! 作为参考、DANSPI~1只是 Windows 文件系统用来缩短我的用户名的一个诀窍(用实际用户名替换路径是可以遍历文件系统的、例如"C:\Users\Dan Spingarn\AppData\Local\Texas Instruments"和"C:\Users\DANSPI~1\AppData\Local\Texas Instruments"将转至同一位置。

    我感到奇怪的是、搜索时的文件路径会在"Texas Instruments"中的空白处切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、在某些情况下、用户名中的空格可能会导致问题:
    e2e.ti.com/.../2734766

    这里的根本原因不是这样、但可能会导致道路上的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直在尝试弄清为什么 在一些孤立的情况下 config.json 中的路径不会转换为 Windows 8.3路径(长路径似乎会在其他地方导致问题、但并非在所有 PC 上)。 我们无法重现此问题。  

    您可以尝试几种方法吗?  首先,如果删除  C:\Users\DANSPI~1\TICANONAgent 文件夹并重新运行仍应在下载文件夹中的 TIKudagent_*.exe 安装程序,config、json 是否 会 使用8.3路径重新创建?

    您是否还可以编辑 config.json 中路径的最后一部分,从"\\Texas Instruments\TIC扩音器"到"\\TEXASI~1\\TICLOU~1"?  进行此更改后、GUI Composer 的工作方式是否有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除指定的文件夹并使用 exe 安装程序重新下载。 使用与之前相同的路径重新创建 config.json

    已编辑路径、但未找到路径。 在 Windows 文件资源管理器中尝试符号 TEXASI~1不起作用、TICLOU~1也不起作用

    我决定窥视控制台在浏览器中显示的内容(Chrome v. 70、也在 Firefox 中尝试过、但问题完全相同)。 这是我在按下"闪存"按钮后得到的结果。

    因此我返回并将文件路径恢复为默认路径、再次查看控制台、我得到的结果如下:

    (向下滚动一行或两行、得到此结果):

    希望有人能从中收集更多信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    很抱歉耽误你的回答。 这个问题仍在调查中、但坦率地说、我们没有解决问题的想法。 只是想检查一点-您是否尝试从 GUI Composer 外部的 CCS Cloud 连接到目标?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    只需关注我上一篇关于是否尝试直接从 CCS Cloud (GUI Composer 外部)连接到目标的文章。
    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki