This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCD3138A64OEVM-662:编译器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756587/compiler-ucd3138a64oevm-662-compiler

器件型号:UCD3138A64OEVM-662
主题中讨论的其他器件:UCD3138A64UCD3138

工具/软件:TI C/C++编译器

................................................................................................................................

关于编译器、我有问题

如错误中所述。 请尝试解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoeb、

    要解决此问题,请选择“帮助”菜单下的“安装代码生成编译器工具”。

    取消选中"Show only the latest version of software available (仅显示可用的最新软件版本)"。

    检查"TI Comiler 更新"。

    现在、您将看到许多版本的 TI ARM7编译器。

    选择上面错误消息中显示的版本5.2.7 [ARM]、然后安装。

    现在、您希望使用此版本的 TI 编译器(5.2.7)进行编译。

    这可以通过右键点击项目浏览器中的项目并选择属性、

    在"CCS General -> Compiler Version"下、选择您刚刚安装的新编译器。

    重新编译。 错误消息应消失。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它显示了该错误
    ................................................................................................................................
    收集要安装的项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
    无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.c2000.6.2.win32_root_6.2.11上的存储库。
    连接复位
    无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.c6000.8.0.win32_root_8.0.4上的存储库。
    连接复位
    无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.msp430.4.3.win32_root_4.3.8上的存储库。
    连接复位
    无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.tms470.5.2.win32_root_5.2.9上的存储库。
    连接复位
    ----------------------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生、您可以通过 shoeb.ahmed@spit.ac.in 向我发送邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、操作数=null ->[R]com.ti.cgt.c2000.6.2.win32_root 6.2.11、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.ChmodAction)。
    操作 chmod 失败-文件 c:\ti\ccsv8\eclipse\downloads\com.ti.cgt.c2000.6.2.win32.properties 不存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循 Yitzhak 指令。
    请勿尝试安装所有组件。
    可用的最旧 TI ARM 编译器为 v5.2.9。
    您有哪个 CCS 版本?
    请为我提供一个链接、其中包含您尝试编译的示例。
    您可以从以下位置下载 v5.2.9: software-dl.ti.com/.../download.htm
    请查找对脱机安装有效的目录。
    在我的示例中、它是 C:\ti\ccs830\ccsv8\tools\compiler\。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tomasz Kocon"]现有的最旧的 TI ARM 编译器版本为 v5.2.9。

    仅当您仅限于 此下载页面时、才会出现这种情况。  如果从 CCS 中更新编译器、则可以获取更旧的版本、包括5.2.7。  按照文章 编译器安装和选择中的说明、我找到了5.2.7版。  请参阅下面的屏幕截图。  最重要的一点:不要选中标题为 仅显示可用软件的最新版本的复选框。   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    [引用 user="George mock"]只有当您将自己限制在此 下载页面上时,该选项才为 true

    您提供了上面的链接、但我没有比较在线/离线功能。
    我的错误、我没有验证我的假设。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是版本8.3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照上述说明尝试安装 v5.2.7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但仍然有问题。 我将于星期一在大学里看到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够安装 ARM 编译器5.2.7版、请告知我们。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 UCD3138A64电路板与调试探针 XDS100 V2搭配使用、并将 CCS V8配合使用。  我们获得.ccxml 文件、加载该文件时会出现一些错误。 此外、当我们构建代码时、无法在培训实验的文件夹中找到.out 文件。 我们将使用培训实验室文件夹中提供的通用源代码文件。 下面随附了这种情况的屏幕截图、我们请求您帮助我们摆脱这种局面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您  已经安装了编译器 v5.2.7、它解决了您的编译问题。

    您最近的问题 似乎是调试中的一个新问题、而不再是原始编译问题。

    我们能否关闭此帖子并打开具有调试问题的新帖子/主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、请确保您拥有"UCD3138数字电源"支持的最新更新。

    要解决此调试问题、请右键单击"XDS100目标配置"并选择属性。

    将弹出一个新窗口:

    取消选中“Validate against Device ID...(根据设备 ID 验证...)” "复选框。

    此选项不能与.out 文件格式一起用于调试。

    或者,您也可以生成十六进制格式的文件(.x0或.srec,...) 并保持复选框处于选中状态。

    此致、