This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM642:CCS 5.5支持 Blackhawk BH_USB510L

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756009/ccs-tms320dm642-blackhawk-bh_usb510l-support-in-ccs-5-5

器件型号:TMS320DM642

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 TI Code Composer Studio v5.5和 Blackhawk BH-USB-510L JTAG 仿真器来调试旧的 DSP 系统。  当我尝试设置目标配置时、在我选择 BH-USB-510L 后、我在"板或器件"下获得了一组选项、但没有针对 TMS320DM642的选项。  该部件似乎得到支持(根据 Blackhawk)、但我看不到它。  我缺少什么吗?

我还尝试安装更新、希望显示支持。  但是、当我尝试更新驱动程序时、会出现以下错误:

"在 http://www.blackhawk-dsp.com/updates/ccsv53/linux."上找不到存储库

浏览到该 URL 会显示403 - Forbidden 错误。 正确的链接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我在 Windows 和 Linux 上尝试了一些不同的 CCS 版本、对于我来说、我可以选择510L 和 DM642。

    CCSv8.2窗口

    CCSv5.5窗口

    CCSv7.2 Linux

    如果您选择其他调试探针、DM642是否会显示?

    更新站点。  看起来像 Blackhawk 可能已经移动了它。  您不需要此配置的更新。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    您是否能够实现这一目标? 如果您没有看到 DM642用于任何调试探针选择、则可能在安装过程中未选择必要的器件系列。 DM642可能是达芬奇的一部分。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我终于能够让这项工作正常了。  Blackhawk 建议使用 CCS 8.3、他们说 CCS 8.3是免费的-这让我感到惊讶、因为 TI wiki 的目录中有一个非常突出的项目、涉及旧版本的免费许可证...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不再收取 CCS 费用。 您可以下载并使用最新版本。 对于具有内置许可系统且需要许可文件(v4、5、6)的旧版本、我们提供了指向许可文件的链接、以允许免费使用这些版本。

    很高兴听到您能够通过这个过程。

    此致、
    John