This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DS90UB964-Q1EVM:ALP 无法配置964、初始化仿真器时出现 CCS 调试错误:未找到 USB FET

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/757438/ccs-ds90ub964-q1evm-alp-cannot-configure-964-ccs-debug-error-initalizing-emulator-no-usb-fet-was-found

器件型号:DS90UB964-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:Code Composer Studio

  ALP 无法识别 DS90UB964EVM (与 DS90UB913连接的未知器件)通过 USB 电缆将器件与计算机相连。然后、通过 USB 电缆将编程器调试到 MSP430不成功。未找到 USB FET。

我想知道 USB 线缆是否可以下载程序。或者我是否 需要使用 CCS 进行任何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可能是 MSP430固件未加载或损坏。 作为调试步骤、您可以执行以下链接中介绍的步骤、并将 MSP430固件版本更新为2.7。

    e2e.ti.com/.../2688720

    然后再次连接 ALP 并尝试。 如果您对该程序有疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Vishy