请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:ALP
工具/软件:Code Composer Studio
ALP 无法识别 DS90UB964EVM (与 DS90UB913连接的未知器件)通过 USB 电缆将器件与计算机相连。然后、通过 USB 电缆将编程器调试到 MSP430不成功。未找到 USB FET。
我想知道 USB 线缆是否可以下载程序。或者我是否 需要使用 CCS 进行任何配置?