This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V8安装失败-- Java

Guru**** 1947850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739405/ccs-ccs-v8-installation-fails----java

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我下载了 CCS8.1.0.00011和 CCS8.2.0.00007安装程序----网络版本和离线版本。 我正在运行 Ubuntu 16.04:

aero@drone3:~$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_release=16.04
DISTRIB_codename=xenial
DISTRIB_description="Ubuntu 16.04.5 LTS
" aero@drone3:~$ uname -a
Linux drone3 4.4.7.76-aero-1.2 #1 2017 preempt Linux Thu 06_64x86_21:086_208.64:2007

似乎两个要安装的 CCS 软件包都附带或下载以下文件:jre-8u112-linux-x64.zip

问题是、当安装程序尝试使用 p7zip (7za)提取此文件时、最终会出现一个错误、显然安装程序会检查并决定中止(v8.2)、其中包含一个错误、该错误涉及"logger:loglist"或不断重试(v8.1)。 我甚至尝试使用从官方网站下载的7za 的更高版本来查看问题是否是过时的提取器(大约2010年)、但也发生了相同的错误、这导致我得出结论、可能是存档已损坏。

因此、对于这个问题、我目前无法了解如何成功安装 CCS V8、也无法在受影响的系统上安装它。 我已附上一份日志副本、说明8.1安装程序在提取后如何显示错误消息。

请提供权变措施或解决方案:)

e2e.ti.com/.../java_5F00_extract_5F00_error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,在进一步挖掘并重新创建具有完全相同 JRE 文件的存档后,问题仍然存在。 事实证明、无论出于何种原因、在写入 microSD 卡上安装的 Vfat 分区时都会遇到提取错误。 尝试安装到不同的 Linux 本机(ext4)分区可以解决此问题。

    我的解决方法是在事后将安装复制到 microSD 卡、然后使用符号链接与原始安装路径匹配。

    可以关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了问题、并感谢您分享您的发现!

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。 我遇到了 CCS 8.2和7zip 无法解压缩下载的 Zip 文件的相同问题。 我仍然无法安装它。

    这些是安装日志中的最后一个日志条目:

    (笑声)
    2018年11月22日08:18:45 (GMT)-处理程序-读取文件13

    7-Zip (a)[64]9.20版权所有(c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
    p7zip 版本9.20 (locale=en_AU.UTF-8、Utf16=on、HugeFiles=on、2个 CPU)
    正在处理归档文件:/tmp/ccs_c90c2be0-a70b-497c-6ab9-ae6551b2d803/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    错误:无法以存档方式打开文件
    2018年11月22日08:18:45 (GMT)-提取失败、因此检查了 ERROR_MSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎在下载文件时遇到问题。 是否可以尝试离线安装程序?

    谢谢、

    丹麦语

x 出现错误。请重试或与管理员联系。