This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我下载了 CCS8.1.0.00011和 CCS8.2.0.00007安装程序----网络版本和离线版本。 我正在运行 Ubuntu 16.04:
aero@drone3:~$ cat /etc/lsb-release DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_release=16.04 DISTRIB_codename=xenial DISTRIB_description="Ubuntu 16.04.5 LTS " aero@drone3:~$ uname -a Linux drone3 4.4.7.76-aero-1.2 #1 2017 preempt Linux Thu 06_64x86_21:086_208.64:2007
似乎两个要安装的 CCS 软件包都附带或下载以下文件:jre-8u112-linux-x64.zip
问题是、当安装程序尝试使用 p7zip (7za)提取此文件时、最终会出现一个错误、显然安装程序会检查并决定中止(v8.2)、其中包含一个错误、该错误涉及"logger:loglist"或不断重试(v8.1)。 我甚至尝试使用从官方网站下载的7za 的更高版本来查看问题是否是过时的提取器(大约2010年)、但也发生了相同的错误、这导致我得出结论、可能是存档已损坏。
因此、对于这个问题、我目前无法了解如何成功安装 CCS V8、也无法在受影响的系统上安装它。 我已附上一份日志副本、说明8.1安装程序在提取后如何显示错误消息。
请提供权变措施或解决方案:)
感谢您发帖。 我遇到了 CCS 8.2和7zip 无法解压缩下载的 Zip 文件的相同问题。 我仍然无法安装它。
这些是安装日志中的最后一个日志条目:
(笑声)
2018年11月22日08:18:45 (GMT)-处理程序-读取文件13
7-Zip (a)[64]9.20版权所有(c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
p7zip 版本9.20 (locale=en_AU.UTF-8、Utf16=on、HugeFiles=on、2个 CPU)
正在处理归档文件:/tmp/ccs_c90c2be0-a70b-497c-6ab9-ae6551b2d803/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
错误:无法以存档方式打开文件
2018年11月22日08:18:45 (GMT)-提取失败、因此检查了 ERROR_MSG