This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将 XDS110与 gcc 工具链结合使用。

Guru**** 2595925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756361/ccs-using-the-xds110-with-the-gcc-tool-chain

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在构建一个定制板、我有一个 XDS110调试探针。 我已配置 CCS、以便 XDS110能够正常工作、因此我的电路可以正常工作。

我还使用 gcc 工具链与机器人操作系统(ROS)配合使用、我们使用的是 gcc 工具链-其中使用了用作 JTAG 编程器的 EK-tm4c123 Launchpad 和 lm4flash 工具、将 bin 上传到微控制器。

显然、lm4tools 不能与 XDS110搭配使用。 将从命令行上载.bin 文件的等效软件是什么?

此致、

C.