请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在构建一个定制板、我有一个 XDS110调试探针。 我已配置 CCS、以便 XDS110能够正常工作、因此我的电路可以正常工作。
我还使用 gcc 工具链与机器人操作系统(ROS)配合使用、我们使用的是 gcc 工具链-其中使用了用作 JTAG 编程器的 EK-tm4c123 Launchpad 和 lm4flash 工具、将 bin 上传到微控制器。
显然、lm4tools 不能与 XDS110搭配使用。 将从命令行上载.bin 文件的等效软件是什么?
此致、
C.