器件型号:CC3220
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我们已将定制板上的 CC3200替换为 CC3220。 我们有一个2线 JTAG 接口、通过 CC3220SF Launchpad 调试输出端口进行连接。 使用 CCS、当我们尝试使用调试器连接到电路板时、我们会收到错误消息-2063。 我们尤其会收到这些消息
Cortex_M4_0:CPU 复位失败:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真封装8.0.27.9
我们已经尝试对电路板进行下电上电并降低时钟频率、但并不幸运。 是否有任何关于此错误的原因或解决方法的想法?
此致、
1月