This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:尝试将调试器连接到 CC3220时出现错误-2063

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200, TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/754737/ccs-cc3220-i-get-error--2063-when-trying-to-connect-debugger-with-cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我们已将定制板上的 CC3200替换为 CC3220。 我们有一个2线 JTAG 接口、通过 CC3220SF Launchpad 调试输出端口进行连接。 使用 CCS、当我们尝试使用调试器连接到电路板时、我们会收到错误消息-2063。 我们尤其会收到这些消息

Cortex_M4_0:CPU 复位失败:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真封装8.0.27.9

我们已经尝试对电路板进行下电上电并降低时钟频率、但并不幸运。 是否有任何关于此错误的原因或解决方法的想法?

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    这些错误在本质上非常相似(硬件故障)、第二个错误可在以下参考文献中找到:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    第一个误差非常罕见、可能与预先加载到目标的故障代码有关、或者器件正由其他外部因素持续复位。 遗憾的是、从纯 JTAG/SWD 的角度来看、对于器件可能发生的情况、没有更多的可见性。

    "测试连接"诊断是否正常? 我怀疑是这样、但我只需要确定。

    此外、如何将调试探针连接到电路板? 您是否使用带飞线的 Launchpad 或 TMDSEMU110-U 等完全独立的解决方案? 照片会有所帮助。  

    在这种情况下、我将通知一些器件专家、他们可能会对此器件迁移有其他意见。

    此致、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    有关将 CC3200设计迁移到 CC3220的指南、请参阅硬件设计检查清单中的 Migration-QFN 选项卡: www.ti.com/.../swru462

    您还需要在开发模式下刷写 CC3220、以便解锁 JTAG 以进行调试。 这是一种在器件之间已更改的安全功能。 有关更多详细信息、请参阅 UniFlash ImageCreator 基础知识 SimpleLink Academy 的开发与生产模式部分: dev.ti.com/.../

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的回复。 对于后者、我指的是我已经在 WiFi 论坛上发布的主题。 "Issues with the XDS debugger on CC3220"。 正如您在这里看到的、我们已经完成了迁移、并且还通过 Uniflash 4.x 将器件设置为开发模式 但是、当尝试通过2线制 JTAG 将 CC3220 LP 上的 XDS110连接到我们的定制板时、错误消息仍然存在。 据我了解、初始情况是、在复位器件时、引导加载程序根据 SOP 行的值设置引脚、并将这些值存储在寄存器中。 然后、TAP 使用这些值将其设置为正确的模式(即2线/4线 JTAG 等)。 因此、在研究复位线路上的时序和 SOP 的值时、我们看不到与我们在 LP 上使用 CC3220SF 器件观察到的情况相比有什么差异、这是正常的。 由于引导加载程序存储在 ROM 中、我无法理解在我们的设置中还有什么可能出错。  是否有任何关于调查内容的进一步建议?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您分享您的另一个主题。 我认为此时、我们应该进行原理图审阅、最好是查看当前调试设置的图片或图表。 请填写硬件设计检查清单的相关选项卡、以便更快地查看。

    如有必要、您可以向我发送包含此信息的私人邮件。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    好极了。 在哪里可以找到清单、如何向您发送私人邮件?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    硬件设计检查清单的链接位于我在该主题上的第一篇文章(SWRU462)中。 如果您单击我的用户名、您应该会看到一个 Connect +按钮。

    此致、
    Sarah