This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CCS/MSP432P401R

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/752695/ccs-msp432p401r-ccs-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:CC3120BOOSTCC3120

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试从 Resource Explorer CCS 下载工程时 、在 Project Explorer 窗口中有两个工程。

1.freertos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs

2.MQTT_CLIENT_server_MSP_EXP432P401R_FreeRTOS_CCS [主动调试]

都带有红色标记。

构建后、我遇到问题窗口和控制台窗口错误和警告  

为什么创建了两个项目?

含义:  

"所需变量'FreeRTOS_INSTALL_DIR'无法解析或指向不存在的位置。 在构建此项目之前、请参阅'Preferences > CCS > Build > Variables'页面来定义此变量。'

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iliya、您好!

    在 RTOS (FreeRTOS 或 TIRTOS)上使用时、您将始终获得两个项目:

    -包含 RTOS 内核并将作为库进行构建的 RTOS 项目

    -包含您的项目的真实项目、它将构建为可执行文件并将 RTOS 库链接到此项目。

    这使得编译时间更快、因为它已经有 RTOS 构建(第一次运行后)、并且也使项目组织更容易。

    在使用 FreeRTOS 时、请确保您已阅读本文档并按照 FreeRTOS 的安装说明进行操作

    SDK 用户指南

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你斯特凡!!!!


    但还有几个问题...

    我使用 MSP-EXP432P401R 和 CC3120BOOST。
    我尝试使用 WiFi 示例。

    据我所知、C:\ti\simplelink_sdk_wifi 插件_2_30_00_10\source\ti\drivers\net\wifi 中有一个示例
    但是、当我尝试通过"Project"->"Import CCS Projects"将此示例导入 CCS 并浏览至:

    C:\ti\simplelink_sdk_wi_plugin_2_30_00_10\source\ti\drivers\net\wi\ccs\nortos
    我收到错误消息:

    "请参阅下面的详细信息...
    simplelink_nortos
    器件为"null"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
    器件为"null"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。"

    我已完成所有更新、但此错误未消失。

    当我尝试从以下位置进行导入时:C:\ti\simplelink_sdk_wi_plugin_2_30_00_10\source\ti\drivers\net\wi\ccs\
    我遇到错误:
    "请参阅下面的详细信息...
    无法解释项目的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。"

    抱歉,我在 CCS 中不是很聪明....

    您可以建议我使用 SDK、以便更好地在 MSP-EXP432P401R 和 CC3120BOOST 上使用 wifi 示例。

    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iliya、您好!
    我不确定、但我假设您未使用 Resource Explorer。
    如果是这种情况、我强烈建议您使用它、因为这样您可以轻松访问所有文档和示例、甚至可以在此处处理导入 CCS 的操作。

    要启动 Resource Explorer、请转至 CCS 菜单|查看 Resource Explorer

    有关 MSP432和 CC3120的示例、您可能希望查看
    SimpleLink SDK 插件|连接| SimpleLink SDK WiFi 插件......

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否解决问题、或者您是否有有关此主题的其他问题?
    如果已解决、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Stefan。

    从 Resource Explorer 开始工作...