This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSICE3359:Linux 下的 CCS 8.2.0.00007无法连接到序列号为空的 XDS100v2

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753929/ccs-tmdsice3359-ccs-8-2-0-00007-under-linux-unable-to-connect-to-a-xds100v2-with-a-blank-serial-number

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:Code Composer Studio

使用 Linux 下的 CCS 8.2.0.00007 (Ubuntu 18.04.1 LTS)无法使用 序列号为空的 XDS100v2、原因如下:

a.尝试启动调试会话或执行测试连接失败、出现 'C_ERR_FTDI_open'。

b. xds100串行报告"在系统上找不到 XDS100仿真器"

而  Windows 10 PRO 下的 CCS 8.2.0.00007能够使用 具有空白序列号的 XDS100v2:

a.可以启动调试会话。

b. xds100serial 报告了 XDS100v2并显示了一个空的序列号。

在 Windows 下使用 FT_prog 对自动生成的序列号进行编程后、XDS100v2可在 Linux 下与 CCS 一同使用。

仅像在原始线程中一样报告此情况、就没有列出错误报告编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、

    我记得当时与大家进行过对话、但从未记录过错误。 这主要是因为我们已将序列号添加到几乎所有开发套件中已有很长一段时间。

    在 Linux 中、我们依赖于 XDS100v2的开源 libftdi、因此可以进行修复、但其优先级会大大降低。

    在这种情况下、明显的权变措施是通过 FTProg SW 添加序列号。

    我无论如何都提交了错误编号 DBGTRC-4541。

    由此给您带来的不便、请深表歉意。

    拉斐尔