请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSICE3359 工具/软件:Code Composer Studio
使用 Linux 下的 CCS 8.2.0.00007 (Ubuntu 18.04.1 LTS)无法使用 序列号为空的 XDS100v2、原因如下:
a.尝试启动调试会话或执行测试连接失败、出现 'C_ERR_FTDI_open'。
b. xds100串行报告"在系统上找不到 XDS100仿真器"
而 Windows 10 PRO 下的 CCS 8.2.0.00007能够使用 具有空白序列号的 XDS100v2:
a.可以启动调试会话。
b. xds100serial 报告了 XDS100v2并显示了一个空的序列号。
在 Windows 下使用 FT_prog 对自动生成的序列号进行编程后、XDS100v2可在 Linux 下与 CCS 一同使用。
仅像在原始线程中一样报告此情况、就没有列出错误报告编号。