This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2560:在调试器的目标板上运行构建失败。

Guru**** 2188665 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/741115/ccs-cc2560-build-fails-to-run-on-target-board-in-debugger

器件型号:CC2560
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我构建了 simplelink/ble_stk_2_25/examples/2650stk/simple_peripheral (应用和堆栈)。  然后、我将这两个引脚(首先堆栈)烧录到 launchpad 中。  然后、我尝试启动调试会话、并收到一条错误消息、在我看来、可执行文件与电路板配置不兼容。  我还尝试了2650lp 版本、结果相同。

首先、我收到了一条构建警告、指出所使用的 ARM 编译器(18.1.0)与"已安装"编译器(16.9.4.LTS)不同。  我已尝试帮助/安装新软件并收到此错误消息:

无法完成安装,因为某些依赖项不能满足
无法在此环境中安装 com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.osx.feature.group [3.10.10.02],因为其过滤器不适用。

运行调试器会在以下屏幕截图中生成错误消息:

那么、接下来我应该怎么做?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Belvin、
    是否可以尝试安装16.9.4.LTS
    使用此页面 :software-dl.ti.com/.../download.htm
    需要重新启动 CCS。
    尝试使用16.9.4.LTS 进行构建和调试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定如何使用您的建议。  这似乎是 CCS 版本页面、而不是 ARM 编译器页面。

    无论如何,我还有关于这种情况的进一步资料。  如果我多次重复该过程、似乎最终会使应用程序运行!  我不知道执行它的神奇公式是什么。  但我有一部 Android 手机、可以观看可用的 BLE 连接、如果我重新启动 launchpad 板足够时间、在某个时候手机会看到该板。  我知道这是正确的、因为我在手机上使用的是 BLE 扫描仪应用、它能够读取 UUID 信息等、并且可以看到 simpleBLEperipheral 应用发布的内容。

    所以,有些成功,但真的很古怪!!!  您是否看到此描述中可能的任何解释?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="belvin Freeman"]这似乎是 CCS 版本页面,而不是 ARM 编译器页面。

    它是一个工具链页面。 它包含指向 TI ARM 编译器 v16.9.4.LTS 和许多其他版本的链接。

    在我看来、您不应该担心_c_int00 ()级别的帧指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!