This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2013:警告#2580-D pragma vector=接受数字参数或"unused_interrupts"但不接受 P0RT2_vector

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753064/ccs-msp430f2013-warning-2580-d-pragma-vector-accepts-numeric-arguments-or-unused_interrupts-but-not-p0rt2_vector

器件型号:MSP430F2013

工具/软件:Code Composer Studio

我特别为 F2013编写了一些寄存器代码。。  

#pragma vector=port2_vector

_interrupt void USB_detect (void)

…………

在初始化期间、我已经设置 P2SEL = 0来将 DXIN 引脚清零至 GPIO。  我尝试在此 ISR 中设置一个断点,它不会让我...我返回到消息窗口,然后看到:


#2580-D pragma vector=接受数字参数或"unused_interrupts"、但不接受 P0RT2_vector

有人能告诉我我我出了什么问题吗?  我在映射文件中没有看到"USB_detect"

感谢 Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题解决了… 始终帮助检查拼写 P0RT 不是端口.....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您发现问题。 我将您的帖子标记为已解决。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以做的一件事是将字体更改为更好地区分零和字母 O

    我的 CCS 使用 Monaco、两者之间的区别很明显。  在 E2E 使用的编辑器中、我无法看到差异。