主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
当我将 SOP 配置设置为001时、我无法通过 Code Composer Studio 版本:8.2.0.00007连接到 CC3220SF-LAUNCHXL。 当我将 SOP 配置设置为010时、我能够通过 Uniflash 连接闪存并对其进行编程。
下面是我的测试方法:
我创建了一个全新的 CC3220SF.ccxml 文件、其中 XDS110 USB 调试探针作为调试类型、目标设置为 CC3220SF_SWD。 当我测试连接时、我收到此错误:
值为'-615'(0xfffd99)。
标题为'C_ERR_SWD_Protocol'。
是否有人可以提供其他故障排除步骤?
谢谢、
Manish
----------
完成日志:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\mtalreja\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2018年30日"。
库构建时间为'23:03:35'。
库软件包版本为'8.0.27.9'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-615'(0xfffd99)。
标题为'C_ERR_SWD_Protocol'。
说明如下:
目标无法看到正确格式化的 SWD 报头。 。
与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
TCLK 设置、然后再试一次。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]