This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法通过 CCS 连接到 CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/740344/ccs-cc3220sf-launchxl-cannot-connect-to-cc3220sf-launchxl-via-ccs

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

当我将 SOP 配置设置为001时、我无法通过 Code Composer Studio 版本:8.2.0.00007连接到 CC3220SF-LAUNCHXL。  当我将 SOP 配置设置为010时、我能够通过 Uniflash 连接闪存并对其进行编程。

下面是我的测试方法:

我创建了一个全新的 CC3220SF.ccxml 文件、其中 XDS110 USB 调试探针作为调试类型、目标设置为 CC3220SF_SWD。  当我测试连接时、我收到此错误:

值为'-615'(0xfffd99)。
标题为'C_ERR_SWD_Protocol'。

是否有人可以提供其他故障排除步骤?

谢谢、

Manish

----------

完成日志:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\mtalreja\AppData\Local\TEXASI~1\
   CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2018年30日"。
库构建时间为'23:03:35'。
库软件包版本为'8.0.27.9'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-615'(0xfffd99)。
标题为'C_ERR_SWD_Protocol'。

说明如下:
目标无法看到正确格式化的 SWD 报头。 。
与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
TCLK 设置、然后再试一次。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    SWD 配置(CC3220SF_SWD)要求 SOP 配置为001 (2线 JTAG)。 请确保将其设置为该值。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    跳线设置为001 (2线 JTAG)。  我解决了这个问题。  看起来电路板处于生产模式。  我在开发模式下使用 UniFlash 对开箱即用映像进行编程。  

    如果其他人遇到同样的问题、这将对他们有所帮助。

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很高兴听到您解决了问题、感谢您的更新!