This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:无法安装 CCS8

Guru**** 2526870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739381/ccs-iwr1642boost-unable-to-install-ccs8

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

其详细信息如下:

@xxxxx-OptiPlex-390:~/mmwave/CCS8.1.0.00011_linux-x64 uname -a
Linux xxxxx-OPTIPLEX 390 4.4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:06:14 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux

我正在尝试安装 CC8。 在运行 CCS bin 文件时遇到格式错误。

bash:./Ccs_setup_linux64_8.1.0.00011.bin:无法执行二进制文件:EXEC 格式错误。

也是:

xxxx-OptiPlex-390:~/mmwave/CCS8.1.0.00011_linux-x64 sudo apt install libc6:i386
正在读取软件包列表... 完成
构建依赖关系树       
正在读取状态信息... 完成
libc6已经是最新版本(2.23-0ubuntu10)。
0升级,0新安装,0要删除,600不升级。我有 ubbut16.04 Desktop。

但错误仍然存在。

请检查。

此致、

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    <<<无法执行二进制文件:EXEC 格式错误。
    可能与 IA32/x64平台相关。
    您的硬件和操作系统是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    [引用用户="Vikas Dubey]Linux xxxxx-OPTIPOP-390 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:06:14 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux

    您的 Linux 发行版为32位。 CCSv8是一个64位应用程序、不支持32位 Linux

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    有趣的案例、
    我更喜欢提供一些提示而不是解决方案、
    但是、看起来、TI 更愿意提供解决方案。
    问题是:什么对客户更好...?

    您在引用 Vikas 陈述时是如何概述的?
    您是如何突出显示 i686 i686 i686 i686 i686的?
    您指向指令的链接是正常的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    [引用 user="Tomasz Kocon"]您在引用 Vikas 语句时是如何概述的?
    您是如何突出显示 i686 i686 i686 i686 i686的?[/引述]

    您需要使用'Rich Editor'来获取一些更高级的功能。 请参阅下面文章底部的第二个常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/3131

    要进行报价、请输入"丰富"编辑器、然后突出显示您要报价的部件、然后按最后一位人员文本下方的"报价"选项:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很不错!