This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:安装最新 CCS 版本后出现 CCS 工程编译错误

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/738989/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-ccs-project-build-error-after-installing-latest-ccs-version

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2592

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我在 CCS v8.x.x 处使用 CC2640R2F SDK 2.20 我最近重新安装了 Windows 10并安装了最新的 CCSv8.2.0。 我打开之前在 CCS v8.2.0中使用的工作区。 我构建 CCS 项目、并在下面收到这些错误。 如何解决这些错误?

正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
tools/subdir_rules.mk:12:目标'Build-342213297-InProc '的配方失败
/cygdrive/c/ti/xdctools_3_50_07_20_core/bin/rm:Cannot remove `.interfaces':Permission denied (无法删除.interfaces')
gmake.exe:***[.interfaces]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-342213297-InProC]错误1.
gmake:***[build-342213297]错误2.
tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-342213297'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    您能否尝试以下操作:
    1.使用 CCS8.2创建一个新的空工作区
    2.使用 Project 从旧工作区导入工程-> Import CCS Projects...
    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    我创建了一个名为 CC2640R2F_Temp 的新 CCS 工作区、并导入了我的 CCS 项目。 它构建时没有错误。

    我的原始 CCS 工作区 CC2640R2F_CC2592_EMK、我删除了.jxbrowser-data 和.metadata 文件夹。 然后、我重新导入 CCS 工程、然后我会遇到相同的错误。

    创建新的 CCS 工作区可以正常工作、可以解决问题。 但是、这有点不方便。 最好重新使用旧的 CCS 工作区文件夹。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您邀请我加入朋友时、

    朋友、

    我同意您的不便之处。 事实上、在大多数情况下、工作区转换不起作用。
    在 git 目录下,我保留了称作 CCS7.2、CCS7.4的 dirs,... CCS8.2
    在这些方向下、我保留了我的工作区。
    我从未将任何单个工作区与不同的 CCS 版本结合使用。

    此致。