Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F、 CC2592
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 CCS v8.x.x 处使用 CC2640R2F SDK 2.20 我最近重新安装了 Windows 10并安装了最新的 CCSv8.2.0。 我打开之前在 CCS v8.2.0中使用的工作区。 我构建 CCS 项目、并在下面收到这些错误。 如何解决这些错误?
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
tools/subdir_rules.mk:12:目标'Build-342213297-InProc '的配方失败
/cygdrive/c/ti/xdctools_3_50_07_20_core/bin/rm:Cannot remove `.interfaces':Permission denied (无法删除.interfaces')
gmake.exe:***[.interfaces]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_07_20_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-342213297-InProC]错误1.
gmake:***[build-342213297]错误2.
tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-342213297'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
-kel