This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:EVMK2H
工具/软件:Code Composer Studio
我在 Windows 10 Pro (版本1803 OS 内部版本17134.320)上运行 CCS 8.2.0.00007联机安装程序的相关线程中遇到了相同的问题。
我尝试了三次安装、所有这些安装在 CCS 安装程序"下载所有功能"时都挂起。 现在、我让安装程序运行了一个多小时、除了经常输出周期字符外、它没有取得任何进展。
注:
1.电脑上正在运行 Windows Defender 实时保护。
2.当安装程序启动时,我会从 Windows Defender 中看到一个弹出窗口,询问是否允许 tclsh.exe 通过防火墙,并授予了权限。
3.安装程序挂起后 ,netstat 程序报告 eclipsec.exe 的端口处于 close_wait 状态:
C:\Windows\system32>netstat /b /n Active Connections Proto Local Address 外部地址 陈述 TCP 192.168.0.3:49673 40.67.251.132:443 已建立 WpnService [svchost.exe] TCP 192.168.0.3:49698 40.67.251.132:443 已建立 [OneDrive.exe] TCP 192.168.0.3:50649 23.195.139.170:443 Close_Wait [eclipsec.exe] TCP 192.168.0.3:50946 52.138.216.83:443 TIME_WAIT
报告的 IP 地址 23.195.137.170用于我认为 TI 用于下载的服务器之一:
C:\Windows\system32>Nslookup.exe 23.195.137.170 服务器:dsldevice.LAN 地址:192.168.0.1 名称:a23-195-137-170.deploy.static.akamaitechnologies.com 地址:23.195.137.170
4.在安装尝试期间,Wireshark 仍在运行。 连接 eclipsec.exe 上 的流量达到23.195.137.170,如下所示:
在 TCP 连接上处于非活动状态大约370秒后、服务器会关闭连接、使套接字处于 Close_Wait 状态、因为 eclipsec.exe 程序未检测到服务器已关闭连接。
我认为这一点是 因为 eclipsec.exe 安装程序中出现了错误,而 Windows Defender 防火墙阻止了连接。
挂起在线安装程序的 install_logs 目录随附 在 e2e.ti.com/.../0647.install_5F00_logs.zip 上
现在、我将尝试使用离线安装程序。
切斯特、您好!
您是否可以为我们执行测试安装、重现网络安装程序问题? 请安装在不同的目录中、以免影响您的实际安装。
如果可以、请执行以下操作:
以 admin 身份打开 cmd 提示符。
运行以下命令
ccs_setup_8.2.0.00007.exe --测试正确
让它运行直至它挂起。
CD 添加到 temp 文件夹中、查找最新的 CCS_ 文件夹。 从此处压缩工作区和配置文件夹并在此处发布。
感谢你的帮助、
丹麦语
[引用 user="danishinnis"]
运行以下命令
ccs_setup_8.2.0.00007.exe --测试正确
让它运行直至它挂起。
[/报价]我目前无法访问原始 Windows 10 Pro PC、因此我在另一台 Windows 10 Home PC 上尝试了该操作。 此 PC 在"下载所有功能"时出现错误、而不是挂起:
附加的 zip 文件包含上述错误后的配置和工作区目录。 e2e.ti.com/.../configuration.zip
我将能够在周末在原始 Windows 10 Pro PC 上重复测试。
[引用 user="danishinnis"]
运行以下命令
ccs_setup_8.2.0.00007.exe --测试正确
让它运行直至它挂起。
[/引述]好的、我在发现问题的原始 Windows 10 Pro PC 上完成了这项操作。 安装程序在"下载所有功能"时挂起。 在安装程序挂起时、如 Windows 任务管理器报告零 CPU 的情况所示、 安装目录中的 ccsv8\eclipse\downloads 目录包含597 MB。
随附的 zip 文件包含安装程序挂起后的配置和工作区目录。 e2e.ti.com/.../1856.configuration.zip
[引用 user="danishinnis">您是否从%TEMP%\CCS_获取了配置和工作区 文件夹? [/引述]是的。
联机安装程序挂起一个后,配置目录为空。 在连接了文件的第二次尝试中 、填充了配置和工作区目录。
嗯、没有生成日志文件(通常、.metadata 文件夹中有一个.log 文件)。 您是否可能没有抓住它? 这将告诉我们为什么要挂断 eclipse (我认为)。
[引用 user="danishinnis"]嗯、没有生成日志文件(通常、.metadata 文件夹中有一个.log 文件)。 您是否可能没有抓住它?我检查了、 然后选择了 CCS_ 在失败的 Windows 10联机 ccs_setup_8.2.0.00007.exe 中创建的\workspace\.metadata 目录不包含.log 文件。
在线 ccs_setup_8.2.0.00007.exe 最初在未安装以前的 CCS 版本的新 Windows 10 Pro PC 上失败。 联机 ccs_setup_8.2.0.00007.exe 是在另一台 Windows 10 Pro PC 上尝试 的、该 PC 之前已成功运行之前 CCS 7或 CCS 8版本的联机安装程序、而联机 ccs_setup_8.2.0.00007.exe 也在另一台 Windows 10 Pro PC 上的"下载所有功能"上挂起。
使用 Process Explorer 查看安装程序会显示进程树:
ccs_setup_8.2.0.00007.exe
tclsh.exe
eclipsec.exe
其中 eclipsec.exe 用于下载 CCS 功能。
似乎有两种故障模式:
答: eclipsec.exe 运行至完成并退出、CCS 安装程序 GUI 挂起"下载所有功能"、只显示几个句点字符。
b. eclipsec.exe 在某些套接字处于 close_wait 状态时挂起、CCS 安装程序 GUI 保持 为"Download All features (下载所有功能)"、但会定期输出句点字符。
在 CCS ccs_setup_8.2.0.00007.exe 在线安装程序中、设置程序与以前的 CCS 版本相比是否有任何变化?