This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:System_printf()显示不正确

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/734610/ccs-cc2650-system_printf-not-displaying-correctly

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试对 cc2650 sensortag 进行一些高级调试 ,并注意到当我多次调用 System_printf()时,内容在第一次调用后不显示。

例如、如果我执行以下操作:

system_printf ("hello world 1\n");
System_printf ("hello world 2\n");
System_printf ("hello world 3\n"); 

我希望显示:  

大家好、1
大家好、2
大家好、3 

但是、仅显示"Hello world 1"、其余不显示。

与这些类型的问题的常见情况一样、我对 CCS 和 Sensortag 的开发非常陌生、对 C 语言的开发也相当陌生、因此任何启发都很有帮助。

的 app_ble.cfg 文件如下所示:

utils.importFile ("..//../../../../src/common/cc26xx/kernel/cc2640/config/cc2640.cfg);
//
*扩展 cc2640配置
*/

var SysStd = xdc.useModule("xdc.runtime.SysStd");
var System = xdc.useModule("xdc.runtime.System");
System.SupportProxy = SysStd; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望这对您有所帮助: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复、但该信息似乎没有帮助。

    但它确实澄清了我提出的一些其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、这是一个愚蠢的做法、但它似乎在调试模式下工作、而不是在我正常运行时工作。 您知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为 System_printf()使用 JTAG 发送仅在调试模式下可用的数据。 如果需要通用 UART 输出、请使用 Display_XXX 函数。

    要回答您原来的问题,是否有 System_FFlush()可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接。
    请检查:任务5:通过 UART 的 System_printf 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、这最终是我的问题的一部分。 我在调试模式下运行它、一切似乎都在锻炼。 但是、现在我遇到了与显示方法和 BLE 相关的错误、这是我在以下文章中介绍的: e2e.ti.com/.../736364

    也许您会在那里有一些见解?

    是的,有一个 System_flush()可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thom、

    您能总结一下哪些有效、哪些无效? 我不清楚到底是什么对您有效。

    您是否从任务线程调用 System_printf()? 从 Swi 或 Hwi 线程调用是不安全的。

    有 System_flush、但如果您使用 SysStd、则应立即获取打印输出、而无需使用 Flush。
    如果您使用的是 SysMin,则需要调用 flush,除非名为 exit()的程序将为您执行 flush。

    犹大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已将 System_printf 输出重定向到 UART?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我正在尝试使用 System_printf()进行调试。 我发现这可能不是在嵌入式系统上进行调试的最佳方法、但这是另一个问题。 看起来我可能正在尝试在任务线程上调用 System_printf()。 这是否说明了其他显示方法不起作用的原因、至少在某种程度上是如此(例如 printf、Display_print0、PUT 等)?

    工作原理是在调试模式下调用 System_printf(),所有内容都显示,这太棒了。 不起作用的是使用 BLE 并尝试同时调用 System_printf()。 但我想您对任务线程所说的内容可能是问题所在。 除非任务线程是我们要执行调用的位置、并且与 Swi 或 Hwi 线程不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 SensorTag 和 TI 系统还有点陌生、如何将 System_printf()输出重定向到 UART?

    我已按照该链接将我发送到该信函、但除了打印到控制台之外、没有成功。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您*希望*从任务线程调用 Display_printf()。 它可能无法通过回调工作-这可能是 HWI 或 SWI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thom、您好!

    我建议您使用 Display_printf 将调试输出路由到 UART。 请查看 Display 示例以了解相关示例。

    您可以使用 System_printf 并将字符路由出 UART、但我们为其他器件提供的 UARTUtils 文件将不起作用、因为 CC26xx 器件未实现 UART_writePolling。

    Todd

    [更正了 UARTConsole -> UARTUtils]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    我一生中都不明白可能出什么问题。 我认为我应该连接到终端中的 COM8端口。

    我将其设置为9600波特、数据大小、奇偶校验位和停止位分别设置为8、无和1。  

    它显示已连接(或至少没有问题)

    下面是我尝试访问 UART 显示内容的当前代码:

    //包括
    #include 
    
    // Globals
    Display_Handle dispHandle = NULL;
    Display_Params params;
    
    //在 SensorTag_taskFxn ()
    Display_Params_init (&params);
    params.lineClearMode = Display_clear_both;
    
    dispHandle = Display_open (Display_Type_UART、&params);
    if (Handle){dispHandle)
    Display_print0 (dispHandle、0、0、"Hello Serial!");
    } 

    我目前正在 SensorTag_taskFxn()内的 sensortag.c 内初始化此显示代码。 这是一种糟糕的方法吗? 我目前不知道。

    "dispHandle"返回0、我认为这意味着无法打开显示端口、如果这有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以附加示例项目吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在没有代码可用、但我认为波特率为115200。 此外、您是否正在使用 Display 示例尝试此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_02_25\examples\cc2650stk\sensortag。 我将尝试让 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_02_25\examples\cc2650stk\simple_peripheral 立即工作、看看我是否有更好的运气。 我还在9600和115200之间来回切换波特率、以查看两者是否起作用。

    我似乎再找不到 sensortag 代码的在线链接了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thom、

    您能否确认 Display 示例是否可以排除任何设置问题?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我终于能够让 Display 示例通过 CCS Cloud 工作了。 我正在理解这与要开始的 simple_peripheral 示例之间可能缺少的内容。

    终端 COM 设置:波特率115200、8/n/1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thom、
    我们大多数人仍然在没有云的情况下工作。
    很抱歉我没收到这个消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在查找 simple_peripheral 和 Display 示例之间可能缺少的内容时遇到了困难。 实际上、我最终能够让 Display 示例在本地工作。 我在 simple_peripheral.c 内的 SimpleBLEPeripheral_init 末尾初始化 Display_open

    我有什么问题吗? 我不明白这会让我疯了。 是否缺少构建设置?

    这是我的 simple_peripheral.c 文件:

    /*********
    
    @文件 simple_peripheral.c
    
    @简介此文件包含要使用的简单 BLE 外设示例应用
    CC2650低功耗蓝牙协议栈进行通信。
    
    组:WCS、BTS
    目标设备:CC2650、CC2640
    
    
    
    版权所有(c) 2013-2018、德州仪器(TI)公司
    保留所有权利。
    
    
    只要
    满足以下条件、就允许以源代码和二进制形式重新分发和使用(无论是否修改):
    
    *源代码的重新分发必须保留上述版权
    声明、此条件列表和以下免责声明。
    
    *二进制形式的再发行必须复制上述版权
    注意、本条件列表和中的以下免责声明
    分发时提供的文档和/或其他材料。
    
    *德州仪器公司的名称和名称均不相同
    其贡献者可用于认可或推广衍生产品
    未经特定的事先书面许可。
    
    本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
    、
    
    不承认任何明示或暗示的保证、包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示保证。 在任何情况下、版权所有者或
    贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
    模范、 或相应的损害(包括但不限于
    采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
    或业务中断)、但出于任何责任理论、
    无论是在合同中、严格责任还是在使用
    本软件时以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或其他原因)、
    即使被告知存在此类损坏的可能性。
    
    秘书长的报告
    发布名称:BLE_SDK_2_02_02_25
    发布日期:2018-04-02 18:03:35
    /
    
    /*********
    *包括
    */
    #include 
    
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    
    
    #include 
    #include 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    include "hci_tl.h"#include "gatt.h"#include "linkdb.h"#include "gapgattserver.h"#include "gattservapp.h"#include "devinfoservice.h"#include "simple_gatt_profile.h"#include "image_invalidate #include "nosrg.h"#include "#include "nodecnature.h"#include "#include "nature.h"#include "#include "nosrnature.h"#include "#include "nature.h"#include "#include "#nec.h"#include "nature.h"#include "#nature.intr.nature.h"#nature.h"#include "#nature.nec.h"#include "#nature.h"#include "#nature.intr.nec.nec.h"#include "#include "#nature.h"#include "#nature.intr.nature.h
    
    
    
    
    
    
    
    use_fpga)|| Defined (debug_sw_trace)
    #include 
    #endif // use_fpga | debug_sw_trace
    
    /*********
    *常量
    */
    
    //可发现器件时的广播间隔(单位625us、160=100ms)
    #define DEFAULT_advertising_interval 160
    
    //受限可发现模式广播30.72,然后停止
    //一般可发现模式广播无限
    #define DEFAULT_DISCOVERADE_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_General
    
    #ifndef FITY_OAD
    //最小连接间隔(单位为1.25ms、80=100ms)(如果
    启用了自动//参数更新请求
    )#define DEFAULT_MILLED_CONN_INTERVAL 80
    
    //如果
    启用了自动//参数更新请求
    ,则最大连接间隔(单位为1.25ms,800=1000ms)#define DEFAULT_REGIND_MAX_CONN_INTERVAL 800
    #else //!feature_OAD
    //最小连接间隔(单位为1.25ms、8=10ms)(如果
    启用了自动//参数更新请求
    #define default_desired _min_conn_interval) 8
    
    //如果启用了自动
    //参数更新请求
    #define DEFAULT_RETOVE_MAX_CONN_INTERVAL,则最大连接间隔(单位为1.25ms,8=10ms) 8
    #endif // feature_OAD
    
    //启用自动参数更新请求时使用的从器件延迟
    #define default_desired slave_latency 0
    
    //如果启用了自动参数
    //更新请求
    #define DEFAULT_MILLED_CONN_TIMEOUT,则监控超时值(10ms、1000=10s 的单位) 1000
    
    //连接时是否启用自动参数更新请求
    //形成
    #define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST GAPROLE_LINK_PARAM_UPDATE_INITIATE_NOT_PARAMS
    
    //连接暂停外设时间值(以秒为单位)
    #define DEFAULT_CONN_PAUSE_PERIFTLE 6
    
    //执行周期性事件的频率(以 msec 为单位)
    #define SBP_PERIOD_EVT_PERIOD 5000
    
    #ifdef FITY_OAD
    // OAD 数据包的大小。
    #define OAD_PACKET_SIZE (((OAD_BLOCK_SIZE)+ 2)
    #endif // Feature_OAD
    
    //任务配置
    #define SBP_TASK_PRIORITY 1
    
    
    #ifndef SBP_task_stack_size
    #define SBP_task_stack_size 644
    //#define SBP_TASK_STACK_SIZE 768
    #endif
    
    // RTOS 应用
    程序的内部事件#define SBP_State_change_EVT 0x0001
    #define SBP_CHAR_CHANGE_EVT 0x0002
    #define SBP_Period_EVT 0x0004
    #define SBP_CONN_EVT_END_EVT 0x0008
    
    /*********
    * typedef
    */
    
    //从配置文件传递的应用程序事件。
    typedef 结构
    {
    appEvtHdr_t HDR;//事件头。
    } sbpEvt_t;
    
    /*********
    *全局变量
    */
    
    //显示接口
    Display_Handle dispHandle =空;
    
    /*********
    *局部变量
    */
    
    //全局实体 ID 用于检查消息的源和/或目标
    静态 iCall_EntityID selfEntity;
    
    //全局信号量用于将事件发布到应用程序线程
    静态 iCall_Semaphore SEM;
    
    //内部周期性事件的时钟实例。
    静态时钟结构周期时钟;
    
    //用于应用消息的队列对象
    static Queue_StructapMsg;
    static Queue_handle appMsgQueue;
    
    #if defined (feature_OAD)
    //来自 OAD 配置文件的事件数据。
    静态 Queue_StructoadQ;
    静态 Queue_handle hOadQ;
    内部
    
    应用事件的#endif //feature_OAD //事件标志。
    静态 uint16_t 事件;
    
    //任务配置
    Task_StructsbpTask;
    Char sbpTaskStack[SBP_task_stack_size];
    
    //配置文件状态和参数
    //静态 gaprole_states_t gapProfileState = GAPROLE_init;
    
    // GAP -扫描 RSP 数据(最大大小= 31个字节、'sscan_statuss_t)
    
    
    、'sapProfile'、't
    名称= GAPROLE_COMPLE_COMPLE_END'、't、'sand'、's_COMPLE'、's20_END'
    
    
    
    
    
    'L'、
    'e'、
    'B'、
    'L'、
    'E'、
    'p'、
    'e'、
    'r'、
    'i'、
    'p'、
    'h'、
    'e'、
    'r'、
    'a'、
    'l'、
    
    //连接间隔范围
    0x05、//此数据
    的长度 GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVE_RANGE、
    LO_UINT16 (DEFAULT_REAVE_MIN_CONN_INTERVAL)、// 100ms
    HI_UINT16 (DEFAULT_REAVE_MIN_CONN_INTERVAL)、
    LO_UINT16 (DEFAULT_MAX_ON_MIN_INTERVAL
    )、LO_CONTRATE (DEFAULT_INT_CONTRATE)/ CONTRATE
    
    // Tx 功率级别
    0x02、//此数据
    的长度 GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL、
    0 // 0dBm
    };
    
    // GAP -广播数据(最大大小= 31字节、尽管这是
    //在进行广播时最好保持较短的时间以节省功耗)
    静态 uint8_t advertData[]=
    {
    // Flags;这会将器件设置为使用有限
    的//模式(一次可发现30秒) 不是通用
    //可发现模式(无限期广播)
    0x02,//此数据
    GAP_ADTYPE_FLAGS 的长度,
    DEFAULT_DISCOVE_MODE | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED,
    
    //服务 UUID,通知中央设备包含哪些服务
    //在此外设中
    #if!defined (feature_O03)||(feature 0xOAD_NOT_SUPPORTED),
    0x05,0xOAD_OAD/ EXLETE,0xOAD/ EXTERIN
    
    //此数据的长度
    #endif //feature_OAD
    GAP_ADTYPE_16BIT_more、 //一些 UUID,但并非所有
    #ifdef Feature_OAD
    LO_UINT16 (OAD_SERVICE_UUID )、
    HI_UINT16 (OAD_SERVICE_UUUUUUUUUUUUUUID)、
    #endif //Feature_OAD
    #ifndef Feature_OAD_ONCHIP
    LO_UINT16 (SIMPLE_PROFILE_DEVICE_UPT)、#NAPPLATT_RESET_8
    
    
    和#NPOINT_RESET_RESET_RESET_INT_RESTON_INT_PROTOOTH
    
    
    
    
    
    
    = 0 * 0和#PROTOOT_PROTOOT_ENT_PROTOOT_INT_PROTOP_8 *#PROTOP_ENT_PROTOP_8和#PROTOP_ENT_PROTOP_ENT_PROTOP_ENT_PROTOP_ENT_ENT_PROTOP_ENT_UNT_PROTOP_ENT_UNT_PROTOP_ENT_UNT_PROTOP_8 * INT_PROTOP_8 * INT_PROTOP_ENT_PROTO
    
    
    *本地函数
    */
    
    static void SimpleBLEPeripheral_init (void);
    static void SimpleBLEPeripheral_taskFxn (UArg a0、UArg A1);
    
    static uint8_t SimpleBLEPeripheral_processStacks(ivid SimpleBLEPeripheral_process);
    static SimpleStack_static Ward_static SimpleBLEBLE_static Ward_static
    
    
    Ward_static Br (void
    
    
    
    
    );static SimpleStack_static SimpleStack_static BLE_static BLE_static BLE_static Br (void)
    
    静态空 SimpleBLEPeripheral_stateChangeCB (gaprole_states_t newState);
    #ifndef feature_OAD_ONCHIP
    静态空 SimpleBLEPeripheral_charValueChangeCB (uint8_t ChangeID);
    #endif //!feature_OAD_ONCHIP
    静态空 SimpleBLEPeripheral_enuint8;#endifut static
    
    
    、#endif out_enuint8_enuint8和 event_enuintuintu_event_enuint8
    uint8_t *pData);
    #endif //feature_OAD
    
    /*********
    * extern 函数
    */
    extern void AssertHandler (uint8 ****CasertCasuse、uint8 assertSubcause);
    
    /
    *配置文件回调
    */
    
    // GAP 角色回调
    静态 gapRolesCBs_t SimpleBLEPeripheral_gapRoleCBs =
    {
    SimpleBLEPeripheral_stateChangeCB //配置文件状态更改回调
    };
    
    // GAP 绑定管理器回调
    静态 gapBondCBs_t simpleBLEPeripheral_BondMgrCBs =
    {
    NULL,//密码回调(不被应用程序使用)
    NULL //配对/绑定状态回调(不被应用程序使用)
    };
    
    //简单 GATT 配置文件回调
    #ifndef FEATE_OAD_ONCHIP
    静态 simpleProfileCBs_t SimpleBLEPeripheral_simpleProfileCBs =
    {
    SimpleBLEPeripheral_charValueChangeCB//特征值更改回调
    };
    #endif //!Feature_OAD_ONCHIP
    
    #SimplePeripheral_OSimpleLink
    = SimplePeripheral_WriteBAD_OCCB =静态值更改回调};#endif //
    
    !
    };
    #endif //feature_OAD/
    
    *********
    *公共职能
    */
    
    
    *@fn SimpleBLEPeripheral_createTask
    *
    *@简单 BLE 外设的简短任务创建函数。
    *
    *@param 无。
    *
    *@返回无。
    //
    void SimpleBLEPeripheral_createTask (void)
    {
    Task_Params taskParams;
    
    //配置任务
    Task_Params_init (&taskParams);
    taskParams.stack = sbpSTACKStack;taskParams.TaskCKSIZE
    = SBP_TASK_STACK_SIZE;
    taskParams.priority = SBP_TASK_TASK_PRIZE = SBP_TASK_TASK_TASK_TASK_BACK_PRIVE_TASK;
    
    task_TASK_TASK ( SimpleBLEPeripheral_taskFxn、&taskParams、NULL);
    }
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_init
    *
    *@初始化期间调用的简短说明、其中包含应用
    * 特定初始化(即硬件初始化/设置、
    * 表初始化、加电通知等)和
    * 配置文件初始化/设置。
    *
    *@param 无。
    *
    *@返回无。
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_init (void)
    {
    //******
    //在调用 iCall_registerApp 之前可能会发生 N0栈 API 调用
    //
    //将当前线程注册为 ICall 调度程序//
    以便应用程序可以发送和接收消息。
    iCall_registerApp (&self 实体、&sem);
    
    #ifdef USE_RCOSC
    RCOSC_enableCalibration();
    #endif
    
    defined (USE_FPGA)
    //配置射频内核 SMI 数据链接
    IOCPortConfigureSet (IOID_12、RFC_PORT_RFC_GPO0、USC_PIC_OUTP_0、IOC_DIC_OUTPSIT_11);IOCOST_DIC_DIOR_DIOT_DIOT_DIOT_DIO0_TOP0
    IOC_STD_INPUT);
    
    //配置射频内核 SMI 命令链接
    IOCPortConfigureSet (IOID_10、IOC_IOCFG0_PORT_ID_RFC_SMI_CL_OUT、IOC_STD_OUTPUT);
    IOCPortConfigureSet (IOID_9、IOC_IOCFG0_PORT_ID_RFC_SMI_OUT、IOC_CL_ING_IN、IOCPort_Config_CL_CL_IN IOC_STD_INPUT);
    
    //配置射频内核跟踪器 IO
    IOCPortConfigureSet (IOID_8、IOC_PORT_RFC_TRC、IOC_STD_OUTPUT);
    #else //!use_FPGA
    #if defined (debug_sw_trace)
    //配置射频内核跟踪器 IO
    IOCPortConfigureSet (IOID_8、IOC_PORT_RFC_TRC、IOC_STD_OUTPUT | IOC_CURRENT_4mA | IOC_SLEW_ENABLE);
    #endif // debug_sw_trace
    #endif // use_fpga
    
    //创建 RTOS 队列以将配置文件中的消息发送到应用。
    appMsgQueue = Util_constructQueue (&appMsg);
    
    //为内部周期事件创建单次时钟。
    Util_constructClock (周期时钟、SimpleBLEPeripheral_clockHandler、
    SBP_PERIOD_EVT_PERIOD、0、false、SBP_PERIOD_EVT);
    
    //设置 GAP
    GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_PAUSE_PERUST_PERIOD、DEFAULT_CONN_PAUSE_PERIOUT);
    
    //设置 GAP 外设角色配置文件
    {
    //对于所有硬件平台,设备在初始化时开始广播
    uint8_t 初始化地址使能= true;
    
    //通过将此值设置为零,器件将在之后进入等待状态
    //可发现30.72秒,并且不会再次进行广播
    //直到启用程序设置回 true
    uint16_t advertOffTime = 0;
    
    uint8_t enableUpdateRequest = default_enable_update_request;
    uint16_t desedMinInterval = default_desed_min_CONN_interval;
    uint16_t desedMaxInterval = default_desed_MAX_CONN_INTERVAL;
    uint16_t desedSlaveLatency = default_desed_slave_latency;
    uint16_t desedConnTimeout = default_desed_CONN_TIMEOUT;
    
    //设置 GAP 角色参数
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Adverte_enabled、sizeof (uint8_t)、
    初始化启用(&A);
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_GOOD_OFF_TIME、sizeof (uint16_t)、
    advertOffTime (advertOffTime)(&D);
    
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_SCAN_RSP_DATA、sizeof (scanRspData)、
    scanRspData);
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_adverted_data、sizeof (advertData)、advertData);
    
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE、sizeof (uint8_t)、
    enableUpdateRequest (enableUpdateRequest)(enableUpdateRequest));
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_MIN_CONN_INTERVAL、sizeof (uint16_t)、
    需要最小间隔(&D);
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_MAX_CONN_INTERVAL、sizeof (uint16_t)、
    指定最大间隔(&D);
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_SLAVE_DELUMMER、sizeof (uint16_t)、
    希望从属延迟(&D);
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_TIMEOUT_MULTIER、sizeof (uint16_t)、
    需要连接超时);
    }
    
    //设置 GGS_SetParameter (
    GGS_DEVICE_NAME_ATT、GAP_DEVICE_NAME_LEN、attDeviceName) GAP 特性;
    
    //设置广播间隔
    {
    uint16_t advInt = default_advertising_interval;
    
    GAP_SetParamValue (TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN、advInt);
    GAP_SetParamValue (TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX、advInt);
    GAP_SetParamValue (TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN、advInt);
    GAP_SetParamValue (TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX、advInt);
    }
    
    //设置 GAP 绑定管理
    器{
    uint32_t 密钥= 0;//密钥"000000"
    uint8_t pairMode = GAPBOND_Pairing_mode_wait_for_Req;
    uint8_t MIPTM = true;
    uint8_t ioCap = GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY;
    uint8_t 绑定= true;
    
    GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_DEFAULT_Passcode、sizeof (uint32_t)、
    密钥);
    GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_Pairing_mode、sizeof (uint8_t)、&pairMode);
    GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_MITM_protection、sizeof (uint8_t)、&MIPTM);
    GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_IO_Capabilities、sizeof (uint8_t)、&ioCap);
    GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_BUSIONIND_ENABLED、sizeof (uint8_t)、&bonding);
    }
    
    //初始化 GATT 属性
    GGS_AddService (GATT_ALL_SERVICES); // GAP
    GATTServApp_AddService (GATT_All_services);// GATT 属性
    DevInfo_AddService (); //设备信息服务
    
    #ifndef feature_OAD_ONCHIP
    SimpleProfile_AddService (GATT_All_services);//简单 GATT 配置文件
    #endif //!feature_OAD_ONCHIP
    
    #ifdef feature_OAD
    void OAD_addService (); // OAD 配置文件
    OAD_register (((oadTargetCBs_t *)&simpleBLEPeripheral_oadCBs);
    hOadQ = Util_constructQueue (&oadQ);
    #endif //feature_OAD
    
    #ifdef image_reset_addService
    ();
    #endif //image_constructQueue (&oadQ);#enerate
    
    
    
    设置/feature_opiverate IP 配置文件特性/使其无效
    
    uint8_t charValue1 = 1;
    uint8_t charValue2 = 2;
    uint8_t charValue3 = 3;
    uint8_t charValue4 = 4;
    uint8_t charValue5[SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN]={1、2、3、4、5};
    
    SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR1、sizeof (uint8_t)、
    charValue1);
    SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR2、sizeof (uint8_t)、
    charValue2);
    SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR3、sizeof (uint8_t)、
    charValue3);
    SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR4、sizeof (uint8_t)、
    charValue4);
    SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR5、SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN、
    charValue5);
    }
    
    //使用 SimpleGATTprofile
    SimpleProfile_RegisterAppCBs (&SimpleBLEPeripheral_simpleProfileCBs)注册回调;
    #endif //!Feature_OAD_ONCHIP
    
    System_printf ("Check \n");
    
    dispHandle = Display_open
    
    (Display_Type_UART);dispF ("Check n");
    
    if (dispHandle){
    Display_print0 (dispHandle、0、0、"Hello SensorTag Serial!");
    }
    
    System_printf ("dispHandle =%d\n"、dispHandle);
    
    //启动器件
    void GAPRole_StartDevice (&SimpleBLEPeripheral_gapRoleCBs);
    
    //启动 Bond Manager
    void GAPBondMgr_Register (&simpleBLEPeripheral_BondMgrCBs);
    
    //使用 GAP 注册 HCI/主机消息
    GAP_RegisterForMsgs (
    
    GATT
    实体);//自定义 BLE_Display
    
    
    
    
    
    
    
    (0);针对#BLE_0 (PLE_RETOOT_0)、PLE_RETOPLE_0)的 PLE_REPLE_REPTE_REPLEAD_REPONSE;//以显示#OBJT (PLE_REPLE_REPLE_REPLE_REPLE_0);//以 PLE_REPLE_REPLE_REPLETID (PLE_REPLE 0、0、"BLE 外设 B");
    #endif // HAL_image_A
    #else
    Display_print0 (dispHandle、0、0、"BLE Peripheral");
    #endif // feature_OAD
    }
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_taskFxn
    *
    *@简单 BLE 外设的简要应用任务入口点。
    *
    *@param a0、A1 -未使用。
    *
    *@返回无。
    //
    静态空 SimpleBLEPeripheral_taskFxn (UARg a0、UARg A1)
    {
    //初始化应用
    SimpleBLEPeripheral_init ();
    
    //
    应用程序主循环(;)
    {
    
    Display_print0 (dispHandle、0、0、"测试测试测试\n");
    
    //等待与调用线程关联的信号量。
    //请注意、当发出信号时、与线程关联的信号量会发出信号
    //消息在线程的消息接收队列中排队,或在何时排队
    // iCall_signal ()函数被调用到信号量上。
    iCall_errno errno = iCall_Wait (ICALL_TIMEOUT_FOREVAL);
    
    if (errno =ICALL_errno_Success)
    {
    iCall_EntityID dest;
    iCall_ServiceEnum src;
    iCall_HciExtEvt *pMsg =空;
    
    if (iCall_fetchServiceMsg (&src、&dest、
    (void **)&pMsg)=ICALL_errno_Success)
    {
    uint8 safeToDealloc = true;
    
    IF (((src =ICALL_SERVICE_CLASS_BLE)&&(dest =self Entity))
    {
    iCall_Stack_Event *pEvt =(iCall_Stack_Event *) pMsg;
    
    //首先检查 BLE 堆栈事件
    if (pEvt->signature == 0xFFFF)
    {
    if (pEvt->EVENT_FLAG & SBP_CONN_EVT_END_EVT)
    {
    //尝试重新发送待处理的 ATT 响应(如果有)
    SimpleBLEPeripheral_sendAttRsp();
    }
    }
    其他
    {
    //处理任务间消息
    safeToDealloc = SimpleBLEPeripheral_processStackMsg ((iCall_HDR *) pMsg);
    }
    }
    
    if (pMsg && safeToDealloc)
    {
    iCall_freeMsg (pMsg);
    }
    }
    
    //如果 RTOS 队列不为空,则处理应用程序消息。
    while (!Queue_empty (appMsgQueue))
    {
    sbpEvt_t *pMsg =(sbpEvt_t *) Util_dequeueMsg (appMsgQueue);
    if (pMsg)
    {
    //处理消息。
    SimpleBLEPeripheral_processAppMsg (pMsg);
    
    //从消息中释放空间。
    iCall_free (pMsg);
    }
    }
    
    
    IF (事件和 SBP_Periode_EVT)
    {
    事件&=~SBP_Periode_EVT;
    
    Util_startClock (周期时钟);
    
    //执行周期性应用任务
    SimpleBLEPeripheral_performPeriodicTask();
    }
    
    #ifdef Feature_OAD
    while (!Queue_empty (hOadQ))
    {
    oadTargetWrite_t * oadWriteEvt = Queue_get (hOadQ);
    
    //识别新图像。
    if (oadWriteEvt->event == OAD_WRITE_Identify_Req)
    {
    OAD_imgIdentifyWrite (oadWriteEvt->connHandle、oadWriteEvt->pData);
    }
    //写下一个块请求。
    否则(oadWriteEvt->event =OAD_WRITE_BLOCK_REQ)
    {
    OAD_imgBlockWrite (oadWriteEvt->connHandle、oadWriteEvt->pData);
    }
    
    //自由缓冲区。
    iCall_free (oadWriteEvt);
    }
    #endif //feature_OAD
    }
    }
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_processStackMsg
    *
    *@简短地处理传入的堆栈消息。
    *
    *@param pMsg -要处理的消息
    *
    *@如果可以安全地取消分配传入消息、则返回 true、否则返回 false。
    //
    静态 uint8_t SimpleBLEPeripheral_processStackMsg (iCall_HDR *pMsg)
    {
    uint8_t safeToDealloc = true;
    
    switch (pMsg->event)
    {
    案例 GATT_MSG_EVENT:
    //处理 GATT 消息
    SAFeToDealloc = SimpleBLEPeripheral_processGATTMsg (((gattMsgEvent_t *) pMsg);
    中断;
    
    案例 HCI_GAP_EVENT_EVENT:
    {
    //处理 HCI 消息
    switch (pMsg->status)
    {
    案例 HCI_COMMAND_COMPLET_EVENT_CODE:
    //处理 HCI 命令完成事件
    中断;
    
    案例 HCI_BLE_hardware_error_event_code:
    {
    AssertHandler (HAL_assert_cause_hardware_error、0);
    }
    中断;
    
    默认值:
    中断;
    }
    }
    中断;
    
    默认值:
    //不执行任何操作
    break;
    }
    
    return (safeToDealloc);
    }/*********
    
    
    *@fn SimpleBLEPeripheral_processGATTMsg
    *
    @简短处理 GATT 消息和事件。
    *
    *@如果可以安全地取消分配传入消息、则返回 true、否则返回 false。
    //
    静态 uint8_t SimpleBLEPeripheral_processGATTMsg (gattMsgEvent_t *pMsg)
    {
    //查看 GATT 服务器是否无法发送 ATT 响应
    (如果(pMsg->HDR.status == blePending)
    {
    //没有 HCI 缓冲器可用。 让我们尝试重新传输响应
    //发生下一个连接事件。
    if (HCI_EXT_ConnEventNoticeCmd (pMsg->connHandle、self 实体、
    SBP_CONN_EVT_END_EVT)=成功)
    {
    //首先释放任何待处理的响应
    SimpleBLEPeripheral_freeAttsp (故障);
    
    //保持响应消息以重新传输
    pAttRsp = pMsg;
    
    //尚未释放响应消息
    返回(false);
    }
    }
    否则、如果(pMsg->method =ATT_flow_CTRL_쟖 랸_event)
    {
    // ATT 请求-响应或指示-确认流量控制为
    //违反。 所有后续 ATT 请求或指示将被丢弃。
    //如果应用程序想要断开连接,将通知该应用程序。
    
    //显示导致违规的消息的操作码。
    Display_Print1 (dispHandle、5、0、"FC ined:%d"、pMsg->msg.flowCtrlEvt.opcode);
    }
    否则、如果(pMsg->method =ATT_MTU_updated_event)
    {
    // MTU 大小已更新
    Display_Print1 (dispHandle、5、0、"MTU 大小:$d"、pMsg->msg.mtuEvt.MTU);
    }
    
    //自由消息有效载荷。 仅用于 ATT 协议消息
    GATT_BM_FREE (&pMsg->msg、pMsg->方法);
    
    //释放传入消息
    返回是安全的(TRUE);
    }
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_sendAttRsp
    *
    *@简短发送待处理的 ATT 响应消息。
    *
    *@param none
    *
    *@return none
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_sendAttRsp (void)
    {
    //如果
    (pAttRsp!= NULL)
    、请查看是否有待处理的 ATT 响应要传输{
    uint8_t status;
    
    //递增重发计数
    rspTxRetry++;
    
    //尝试重新发送 ATT 响应,直到我们成功或
    // ATT 客户端超时(30秒后)并断开连接。
    status = GATT_SendRsp (pAttRsp->connHandle、pAttRsp->method、&(pAttRsp->msg));
    if ((status!= blePending)&&(status!= MSG_buffer_no_avail))
    {
    //禁用连接事件结束通知
    HCI_EXT_ConnEventNoticeCmd (pAttRsp->connHandle、self 实体、0);
    
    //我们已完成响应消息
    SimpleBLEPeripheral_freeAttsp (status);
    }
    其他
    {
    //继续重试
    Display_Print1 (dispHandle、5、0、"RSP SEND RETRY:%d"、rspTxRetry);
    }
    }
    
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_freeAttsp
    *
    *@简短的 Free ATT Response 消息。
    *
    **@param status - Response transmit status
    *
    *@return none
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_freeAttRsp (uint8_t status)
    {
    //如果
    (pAttRsp!= NULL)、请查看是否存在待处理的 ATT 响应消息
    {
    //查看响应是否已成功发送
    if (status == Success)(如果(状态==成功))
    {
    Display_Print1 (dispHandle、5、0、"RSP Sent retry:%d"、rspTxRetry);
    }
    其他
    {
    //自由响应有效载荷
    GATT_BM_FREE (&pAttRsp->msg、pAttRsp->method);
    
    Display_Print1 (dispHandle、5、0、"RSP 重试失败:%d"、rspTxRetry);
    }
    
    //自由响应消息
    iCall_freeMsg (pAttRsp);
    
    //重置我们的全局变量
    pAttRsp =空;
    rspTxRetry = 0;
    }
    
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_processAppMsg
    *
    *@简要处理来自配置文件的传入回调。
    *
    *@param pMsg -要处理的消息
    *
    @返回无。
    //
    静态空 SimpleBLEPeripheral_processAppMsg (sbpEvt_t *pMsg)
    {
    switch (pMsg->HDR.event)
    {
    案例 SBP_State_change_EVT:
    SimpleBLEPeripheral_processStateChangeEvt ((gaprole_states_t) pMsg->
    HDR.state);
    中断;
    
    案例 SBP_CHAR_CHANGE_EVT:
    SimpleBLEPeripheral_processCharValueChangeEvt (pMsg->HDR.state);
    中断;
    
    默认值:
    //不执行任何操作。
    中断;
    }
    
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_stateChangeCB
    *
    *@GAP 角色的简短回调、指示角色状态更改。
    *
    *@param newState - new state
    *
    *@return None。
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_stateChangeCB (gaprole_states_t newState)
    {
    SimpleBLEPeripheral_enqueueMsg (SBP_State_Change_EVT、newState);
    }
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_processStateChangeEvt
    *
    *@简要处理待处理的 GAP 角色状态更改事件。
    *
    *@param newState - new state
    *
    *@return None。
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_processStateChangeEvt (gaprole_states_t newState)
    {
    #ifdef plus_broadcaster
    static bool ConnfirstFlag = false;
    #endif // plus_broadcaster
    
    switch (newState)
    {
    案例 GAPROLE_Started:
    {
    uint8_t ownAddress[B_ADDR_LEN];
    uint8_t systemId[DevInfo_system_ID_LEN];
    
    GAPRole_GetParameter (GAPROLE_BD_ADDR、ownAddress);
    
    //将6个字节的设备地址用于8个字节的系统 ID 值
    SystemID[0]= ownAddress[0];
    SystemID[1]= ownAddress[1];
    SystemID[2]= ownAddress[2];
    
    //将中间字节设置为零
    SystemID[4]= 0x00;
    SystemID[3]= 0x00;
    
    //向上移动三个字节
    SystemID[7]= ownAddress[5];
    SystemID[6]= ownAddress[4];
    SystemID[5]= ownAddress[3];
    
    DevInfo_SetParameter (DevInfo_system_ID、DevInfo_system_ID_LEN、systemId);
    
    //显示设备地址
    Display_print0 (dispHandle、1、0、Util_convertBdAddr2Str (ownAddress));
    display_print0 (dispHandle、2、0、"已初始化");
    }
    中断;
    
    案例 GAPROLE_advertising:
    Display_print0 (dispHandle、2、0、"广播");
    break;
    
    #ifdef plus_broadcaster
    /*在断开连接后,PLUS_Broadcaster 中的设备将继续
    *发送不可连接的广播并应发送此更改
    向应用程序发送*状态。 然后在这里禁用这些功能、以便发送
    *可以恢复可连接的广播。
    *
    案例 GAPROLE_advertising_NONCONN:
    {
    uint8_t advertEnabled = false;
    
    //禁用非连接的广播。
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_ADV_NONCONN_ENABLED、sizeof (uint8_t)、
    advertEnabled (advertEnabled)(&D);
    
    advertEnabled = true;
    
    //启用可连接广播。
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Adverte_enabled、sizeof (uint8_t)、
    advertEnabled (advertEnabled)(&D);
    
    //重置下一个连接的标志。
    firstConnFlag = false;
    
    SimpleBLEPeripheral_freeAttsp (bleNotConnected);
    }
    break;
    #endif //plus_broadcaster
    
    案例 GAPROLE_Connected:
    {
    linkDBInfo_t linkInfo;
    uint8_t numActive = 0;
    
    Util_startClock (周期时钟);
    
    numActive = linkDB_NumActive();
    
    //使用 numActive 确定最后一个的连接句柄
    //连接
    if ( linkDB_getinfo( numActive -1,&linkInfo )==成功)
    {
    Display_Print1 (dispHandle、2、0、"Num Conns:%d"、(uint16_t) numActive);
    Display_print0 (dispHandle、3、0、Util_convertBdAddr2Str (linkInfo.addr));
    }
    其他
    {
    uint8_t peerAddress[B_ADDR_LEN];
    
    GAPRole_GetParameter (GAPROLE_CONN_BD_ADDR、peerAddress);
    
    Display_print0 (dispHandle、2、0、"已连接");
    Display_print0 (dispHandle、3、0、Util_convertBdAddr2Str (peerAddress));
    }
    
    #ifdef PLUS_Broadcaster
    //仅在我们首次连接时打开此状态的广播
    //否则、当我们从 connected 广播返回到该状态时
    //我们将重新打开广播。
    if (ConnfirstFlag = false)
    {
    uint8_t advertEnabled = false;//打开广播
    
    //禁用可连接的广播。
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Adverte_enabled、sizeof (uint8_t)、
    advertEnabled (advertEnabled)(&D);
    
    //对于非连接的广播,设置为 true。
    advertEnabled = true;
    
    //启用非连接的广播。
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_ADV_NONCONN_ENABLED、sizeof (uint8_t)、
    advertEnabled (advertEnabled)(&D);
    firstConnFlag = true;
    }
    #endif // plus_broadcaster
    }
    中断;
    
    案例 GAPROLE_Connected ADV:
    Display_print0 (dispHandle、2、0、"连接广播");
    中断;
    
    案例 GAPROLE_等待:
    Util_stopClock (周期时钟);
    SimpleBLEPeripheral_freeAttsp (bleNotConnected);
    
    Display_print0 (dispHandle、2、0、"已断开连接");
    
    //清除剩余行
    Display_clearLines (dispHandle、3、5);
    中断;
    
    案例 GAPROLE_WAITING_FACT_TIMEOUT:
    SimpleBLEPeripheral_freeAttsp (bleNotConnected);
    
    Display_print0 (dispHandle、2、0、"超时");
    
    //清除剩余行
    Display_clearLines (dispHandle、3、5);
    
    #ifdef PLUS_Broadcaster
    //重置下一个连接的标志。
    firstConnFlag = false;
    #endif //#ifdef (PLUS_Broadcaster)
    中断;
    
    案例 GAPROLE_ERROR:
    Display_print0 (dispHandle、2、0、"Error");
    中断;
    
    默认值:
    Display_Clearline (dispHandle、2);
    break;
    }
    
    //更新状态
    //gapProfileState = newState;
    }
    
    #ifndef feature_OAD_ONCHIP
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_charValueChangeCB
    *
    *@简单配置文件中指示特征的简短回调
    * 值变化。
    *
    *@param paramID -已更改值的参数 ID。
    *
    *@返回无。
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_charValue***ChangeCB (uint8_t paramID)
    {
    SimpleBLEPeripheral_enqueueMsg (SBP_char_change_evt、paramID);
    }
    #endif //!feature_OAD_ONCHIP
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_processCharValueChangeEvt
    *
    *@简要处理暂挂的简单配置文件特征值更改
    * 事件。
    *
    *@param paramID -已更改值的参数 ID。
    *
    *@返回无。
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_processCharValueChangeEvt (uint8_t paramID)
    {
    #ifndef feature_OAD_ONCHIP
    uint8_t newValue;
    
    switch (paramID)
    {
    SIMPLEPROFILE_CHAR1案例:
    SimpleProfile_GetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR1、newValue);
    
    Display_Print1 (dispHandle、4、0、"Char 1:%d"、(uint16_t) newValue);
    中断;
    
    SIMPLEPROFILE_CHAR3案例:
    SimpleProfile_GetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR3、newValue);
    
    Display_Print1 (dispHandle、4、0、"Char 3:%d"、(uint16_t) newValue);
    中断;
    
    默认值:
    //不应该到达这里!
    break;
    }
    #endif //!feature_OAD_ONCHIP
    }
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_performPeriodicTask
    *
    *@brief 会执行周期性应用任务。 此函数被调用
    * 每5秒(SBP_PERIOD_EVT_PERIOD)。 在此示例中、
    * SimpleGATTProfile
    *中第三个特征的值 服务从配置文件中检索、然后复制到
    *中 第四个特征的值。
    *
    *@param 无。
    *
    *@返回无。
    //
    static void SimpleBLEPeripheral_performPeriodicTask (void)
    {
    #ifndef Feature_OAD_ONCHIP
    uint8_t valueToCopy;
    
    //如果
    (SimpleProfile_GetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR3、&valueToCopy)= sucy、则调用以检索配置文件中第三个特征的值
    
    //调用以设置配置文件中第四个特征的值。
    //请注意,如果已收到第四个特征的通知
    // GATT 客户端设备启用,然后将发送通知
    //每次调用此函数。
    SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR4、sizeof (uint8_t)、
    ValueToCopy);
    }
    #endif //!Feature_OAD_ONCHIP
    }
    
    
    #ifdef Feature_OAD
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_processOadWriteCB
    *
    *@简要处理一个到 OAD 配置文件的写入请求。
    *
    *@param 事件 -事件类型:
    * OAD_WRITE_Identify_Req
    * OAD_WRITE_BLOCK_REQ
    *@param connHandle -此请求的连接句柄来自。
    *@param pData -指向数据的指针,用于处理和/或存储。
    *
    *@返回无。
    //
    void SimpleBLEPeripheral_processOadWriteCB (uint8_t 事件、uint16_t connHandle、
    uint8_t *pData)
    {
    oadTargetWrite_t * oadWriteEvt = iCall_malloc (sizeof (oadTargetWrite_t)+\
    sizeof (uint8_t)* OAD_packet_size);
    
    if (oadWriteEvt!= NULL)
    {
    oadWriteEvt->event = event;
    oadWriteEvt->connHandle = connHandle;
    
    oadWriteEvt->pData =(uint8_t *)(oadWriteEvt->pData + 1);
    memcpy (oadWriteEvt->pData、pData、OAD_packet_size);
    
    Queue_put (hOadQ、(Queue_Elem *) oadWriteEvt);
    
    //发布应用程序的信标。
    Semaphore_post (sem);
    }
    否则
    {
    //无提示失败
    。}
    }
    #endif //feature_OAD/
    
    *********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_clockHandler
    *
    *@用于时钟超时的简短处理函数。
    *
    *@param arg -事件类型
    *
    @返回无。
    */
    static void SimpleBLEPeripheral_clockHandler (UARg arg)
    {
    //存储事件。
    Events |= arg;
    
    //唤醒应用程序。
    Semaphore_post (SEM);
    }
    
    /*********
    *@fn SimpleBLEPeripheral_enqueueMsg
    *
    *@brief 会创建一条消息并将该消息放入 RTOS 队列中。
    *
    *@param 事件-消息事件。
    *@参数状态-消息状态。
    *
    *@返回无。
    //
    静态空 SimpleBLEPeripheral_enqueueMsg (uint8_t 事件、uint8_t 状态)
    {
    sbpEvt_t *pMsg;
    
    //创建消息的动态指针。
    if (((pMsg = iCall_malloc (sizeof (sbpEvt_t))))
    ){
    pMsg->HDR.EVENT =事件;
    pMsg->HDR.state = state;
    
    //将消息排队。
    Util_enqueueMsg (appMsgQueue、SEM、(uint8*) pMsg);
    }
    
    
    /*********
    (三 /
    

    我目前完全不知道。 正如我说过的、Display 示例的工作没有问题。 为了我的最大能力、我已经检查了所有设置是否相同并实现了相同的代码、但我完全可以忽略某些内容。

    您对这种情况的想法将不胜感激。

    感谢您的持续帮助和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解了当今预处理器的现状... 为什么预处理器列表中删除 Display_disable_all 对于 Display_printf 以及如何执行该操作很重要。

    Properties -> Build -> ARM Compiler -> Predefined Symbols 并删除了 Display_disable_all

    不是原始问题的答案、而是足够好的答案。

    感谢每个人的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试调试代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thom、您好!

    不好! 我不确定 Display_disable_all 的历史记录是什么 以及为什么某些 BLE 示例具有它。 我将在下一个版本的 SimpleLink Academy 调试输出实验室中添加一条注意事项。 我将打开一个 JIRA TT、让项目中的自述文件也提及它(并给出完成该操作的原因)。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我知道我要从哪个开始寻找的东西、我可能会更快地解决它、但同样、超级 NewB、所以它可能只是这个过程的不同。

    除了  找到 Display.h 文件中提到的 Display_disable_all 之外、我还发现了这个 wiki。

    然后搜索 预定义符号 、我找到了该位置、将其更改为 wiki 页面的下方

    再次感谢!