请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK6748 主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、 OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是一个比较器、我使用的是 TMDSLCDK6748平台。
我正在尝试使用 ccs8创建一个项目、然后在平台中实现它们。 但是、在知道我正在使用 J3 (UART2)连接时、将 CCS 连接到平台时遇到问题。
我的问题是:我可以使用 J3连接将 CCS 连接到平台、并创建项目、构建项目并直接通过 USB 电缆实现它们吗?
谢谢