This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:通过 USB 电缆将 CCS8连接到 TMDSLCDK6748平台

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/737631/ccs-tmdslcdk6748-ccs8-to-the-tmdslcdk6748-platform-through-the-usb-cable

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-UOMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一个比较器、我使用的是 TMDSLCDK6748平台。

我正在尝试使用 ccs8创建一个项目、然后在平台中实现它们。 但是、在知道我正在使用 J3 (UART2)连接时、将 CCS 连接到平台时遇到问题。

我的问题是:我可以使用 J3连接将 CCS 连接到平台、并创建项目、构建项目并直接通过 USB 电缆实现它们吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6748 LCDK 没有板载调试探针。 要通过 CCS 对此电路板进行编程、需要将外部调试探针连接到该电路板、例如 XDS100或 XDS110 (TMDSEMU110-U)。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    谢谢、但我在您建议的链接中提到了此说明。

    对 C6748进行编程的其他方法是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎有适用于您的电路板的仿真器列表、
    请比较他们的功能、并根据您的需求和预算选择一个。

    <<<对 C6748进行编程的其他方法是什么。
    如果您的电路板/MCU 支持引导加载程序、您可以尝试使用它、但此方法不提供仿真和调试功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nidhameddine、

    XDS100v2是最便宜的选择。 它们可从多家供应商(Spectrum Digital、Blackhawk 等)购买。 我希望 XDS110能够与 C6748版本的 LCDK 配合使用。 不建议将其用于 OMAPL138版本、因为 ARM9引入了自适应时钟。 也就是说、我的桌面上有一个 XDS110连接到 OMAPL138 LCDK、并且在 ARM9和 C674x 内核上加载并运行程序。

    如果您要使用 OMAPL138 LCDK、请购买 XDS100作为最便宜的选择。 XDS200的理想选择。 我会从 XDS100开始、因为它非常便宜、如果您需要、可以稍后购买 XDS200。

    对于 C6748版本、您可以从 XDS110开始。 但是、与 XDS100相比、它的成本要高一点。

    此致、
    John