This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:从 CCS 8.1升级到8.2&缺少 Energia 构建符号

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/736428/ccs-msp432p401r-upgrade-from-ccs-8-1-to-8-2-energia-build-symbols-missing

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我今天从 CCS 8.1升级到了8、2、我的项目无法构建、因为我没有使用 Energia 设置、所以我转到了 Resource Explorer、发现有一个新的 Energia 构建20。  我使用的是18。  我也升级了。  现在、我将尝试弄清楚如何正确填充我的构建符号。  我发现我可以导入 Energia sketch .ino 文件、并填充了它的构建符号、而不是说 和我的项目中的内容一样、它构建良好。  

我的项目有一些 driverlib 库和一些 Energia .ino 文件、但 Energia 现在似乎是问题所在。  是否有一种导入所有符号的简单方法、以便包含路径直接从具有这些符号的项目导入为空白的符号?

在中未填充的符号的示例是 ENERGIA_CORE_INCLUDE_PATH。

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    如果工程之前使用8.1编译正常、那么您应该只能使用菜单 Project->Import CCS Projects 将工程导入 CCS 8.2中。 让 CCS 发现 Energia 唯一需要做的就是进入 Window 菜单-> Preferences 菜单-> Code Composer Studio -> Products、并将 Energia 的路径添加到"Product discovery path"中、如下所示。 添加路径后、Energia 应出现在已安装的产品列表中、这应足以构建项目。  


    您是否经历过类似的步骤? 您能否澄清一下、在安装 CCS 8.2后、是将项目导入到新的8.2工作区中、还是直接在8.2中打开现有的旧版8.1工作区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    请为8.2创建新的工作区、然后尝试 Project->Import CCS Projects from an old workspace。
    最好不要在不同的 CCS 版本之间使用工作区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!  非常棒。  我将其导入为 Energia 项目、添加了 Energia 库、添加了我的其他文件、并再次完美构建!

    再次感谢!

    Rob