主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我今天从 CCS 8.1升级到了8、2、我的项目无法构建、因为我没有使用 Energia 设置、所以我转到了 Resource Explorer、发现有一个新的 Energia 构建20。 我使用的是18。 我也升级了。 现在、我将尝试弄清楚如何正确填充我的构建符号。 我发现我可以导入 Energia sketch .ino 文件、并填充了它的构建符号、而不是说 和我的项目中的内容一样、它构建良好。
我的项目有一些 driverlib 库和一些 Energia .ino 文件、但 Energia 现在似乎是问题所在。 是否有一种导入所有符号的简单方法、以便包含路径直接从具有这些符号的项目导入为空白的符号?
在中未填充的符号的示例是 ENERGIA_CORE_INCLUDE_PATH。
谢谢、
Rob