This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:gmake:target 'all'not made because of errors

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/734038/ccs-iwr1642-gmake-target-all-not-remade-because-of-errors

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

如何解决 gmake:目标'all'不会由于错误而重制。

当我尝试创建新项目并从示例代码复制所有支持文件时、我遇到此错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读 CCS 手册。
    您需要导入项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    请查看这些相关线程(此处此处)、了解在 IWR1642器件上创建和处理新项目的建议过程。

    您还针对 同一主题创建了另一篇文章、我已将其移至传感器论坛、以便那里的专家可以添加他们的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决该错误  

    我可以为此做些什么  

    我将文件演示和我的项目进行比较  

    我尝试跟踪与 xcd 工具相关的所有路径  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示此错误、
    发布控制台输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好的方法是使用其中一个演示或示例作为起点、制作一份演示文稿副本并添加/删除要自定义的源文件。

    基本上、将演示/示例导入 CCS、然后制作项目的副本(使用上下文菜单复制/粘贴)。 这将为您提供有关 XDCtools 等的必要基准 然后、您可以根据需要编辑/添加/删除源文件以自定义应用程序。