This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:CSS 短程雷达 MSS 不能 n#39;t 编译

Guru**** 2574245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/733529/ccs-iwr1642boost-css-short-range-radar-mss-doesn-t-compile

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSMATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我已从工业工具箱(v2.0.2)下载排序范围雷达演示、并按照用户指南尝试根据需要编译 DSS 和 MSS。  

对于 DSS、一切都编译得很完美。 因此、文件"srdemo_16xx_dss.bin"和"srdemo_16xx_dss.xe674"在文件夹调试中正确。

但对于 MSS,此命令的编译停留在40%:  

我正在按照要求执行"Rebuild All"。
我尝试删除这两个项目、删除工业工具箱并重新启动、但我始终遇到此问题...

是否有人想解决这个问题?  

此致、

Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您从 Resource Explorer 导入了项目、对吗?

    我刚刚使用 CCS 8.2进行了此测试、并且能够构建短距离雷达实验项目的 MSS 和 DSS 版本、而不会出现任何问题。

    您能否在新工作区中重试、看看这是否有帮助? 您还可以尝试构建其他几个示例、看看是否有其他示例也会卡住?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、您好!

    我使用的项目->导入 CCS 项目... 并选择了 c:\ti\mmwave_industrial_toolbox_2_5_2。
    我在 Resource Explorer 中找不到 SSR Demo DSS 和 MSS、但这是一个单独的问题。
    DSS 和 MSS 均已成功构建。

    您使用哪个 CCS 版本?
    正如 Aartis 所建议的、创建一个新的工作区、请记住不要在不同的 CCS 版本之间共享工作区。

    我认为您在主机上至少有4个内核/8个线程 CPU、因此构建 MSS 工程需要3到10分钟、具体取决于您的 HDD/SSD 性能。
    构建挂起时、您能否发布您的 CCS 控制台输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    您能否检查相关性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 8.2

    我尝试在新工作区中执行相同的操作、但它仍然无法正常工作...

    我应该使用特定的编译器版本来构建它吗?

    当我陷入40%的困境时、我等待了超过25分钟、在这段时间内没有发生任何情况…

    我已经尝试从 Industrial Toolbox 构建“mmWave SDK Demo–16xx”,同样,我的卡滞在40%

    这是该毫米波 SDK 演示项目的控制台。

    我注意到我再次卡住了二进制文件。
    下面是我为 SRR 演示所做的工作:

    启动 CCS 并创建新的工作区。
    从 CSS 导入 DSS 和 MSS。
    检查工具相关性:(根据《用户指南》,我已按如下方式检查确切的名称和版本)

    -需要 CCS 7.3或更高版本(我是8.2) ,好的
    - TI SYS/BIOS 6.53.2.00            好的
    - TI ARM 编译器16.9.6 LTS      好的
    - TI DSP 编译器 8.1.3 正常
    - XDC 3.50.04.43 正常
    - C64x+ DSPLIB 3.4.0.0  正常
    - C674x DSPLIB 3.4.0.0 正常
    - C674x MATHLIN 3.1.2.1 正常
    -毫米波器件支持软件包1.5.3 (或更高版本)  
    - TI 仿真器包6.0.0576.0 (或更高版本)

    对于设备支持软件包,我可以连接并发送预编译的 bin 文件(按照用户指南中的流程),因此我想我对该文件很满意。

    对于仿真器软件包,我下载了“ti_emupack_setup_8.0.803.0_win_32.exe”。 应该是正确的吗?

    以下是阻止其进行 SRR 演示的控制台:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的工业工具箱(v2.0.2)附带:

    和 MSS 的控制台输出:


    ****为项目 srrtemo_16xx_MSS 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccs820\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 2 all -O
     
    RM -f C:/TI_Trash/CCS820/srrdemo_16xx_MSS/srrdemo_16xx_mss.bin
    Makefile:189:目标"预编译"的配方失败
    Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/TI_Trash/CCS820/srrdemo_16xx_MSS/srdemo_16xx_MSS.bin、...) 失败。
    make (e=2):nie można odnaleźć określonego pliku。
     
     
    编译文件:"../MSS_SRR.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS "--compileOptions "--enum_type=int ""./MSS_SRR.cfg"
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/mss_srr_per4f.cfg 配置 MSS_SRR.xer4f ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    正在生成 C:/TI_Trash/CCS820/srrdemo_16xx_MSS/src/sysBIOS/sysbios.aer4f...
    gmake[1]:进入目录`C:/TI_Trash/CCS820/srrdemo_16xx_MSS/src/sysBIOS'
    cler4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R
    arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm_asm.obj tms570_Core_asc.obj……
    gmake[1]:离开目录`C:/TI_Trash/CCS820/srrdemo_16xx_MSS/src/sysBIOS'
    已完成库构建。
    clel4f 封装/cfg/MSS_SRR_per4f.c……
    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
    已完成构建:"../MSS_SRR.cfg"
     
    编译文件:"../MSS_SRR_cli.c"
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/bin/armcl /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04 /ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/include -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/TI_proc/CCS820/srrdemo_16xx_mss"--include_path="C:ctran_path="C:c="+example_subtrad_subs=-code_display_subsection=-example_subs=-code_display_ram_subs=-code_display_subsection_subs=-rom_subs=-code_display_subs\come_display_subs=-region_en_subs=-region_en_subs=-tran=-region_subs=-region_en_subs=-ex-ex-region_en_en_en_en_en_subs=-region-us-region-us-us-us-us-us-trad_subs=-region-us-code_display_subs=-ines=-code_display_subs=-us /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages
    完成构建:"../MSS_SRR_cli.c"
     
    编译文件:"../MSS_main.c"
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/bin/armcl /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04 /ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/include -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/TI_proc/CCS820/srrdemo_16xx_MSS"--include_path="C:proc:cc_proc_defination=-example_subsprise_membrand_decurity=-code_display_subs=-rom_subs=-example_display_subsus_subsus_subsus-code_display_subsbage=-code.g_subs=-code_subsband_define_subs=-trab-trab-code_display_subs=-rom_subs=-ex-code_display_subs=-rom_subs=-code_display_subs=-rom_subs=-code_display_subs=-rom_subs=-code_display_subsus.trage-code_display_subs=-code_display_subsbage=-code_display_en_/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages
    已完成构建:"./MSS_main.c"
     
    编译文件:"../common/cfg.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/bin/armcl /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04 /ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/include -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/TI_cfg/CCS820/srrdemo_16xx_MSS"--include_path="C:proc-copy_defination=-example_remote_subs=-code_display_subsection=-example_display_subs=-from-code_display_subs=-code_display_subsection=-code_display_subsepage=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-en_en_subs=-reguls=-code_display_en_en_subs=-region-reguls=-from-code_s=-code_display-codest-code_display-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-in /common/cfg.c /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages
    已完成构建:"./common/cfg.c
     
    构建目标:"srdemo_16xx_MSS.xer4f"
    调用:ARM 链接器
    "c:/ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_LIT_ENDIAN --define=SOC_XWR16XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=mmwave_l3ram_ENDIAN --define=0x800_ram_ram_ram_subs=-ram_size=-display_off-ram_subs=0x99_ram_zh-display_subsection=-display_subs=-ram_ench_off-ram_ram_zh-cn=-display_subs=-out_subs=-display_subsection-cn-cn-cn-subs=-cn_subsection-display-ram_ram_ram_off-display-cn=-cn stack_size=0x800 -"C:/ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/esm/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/gpio/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/dma/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/pinmux/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/ccs820/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.9.LTS/include -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/uart/lib -i_reerebus_ex-i_rom_-intrad_display_ram_isecon_-rom-display_-ine_display_-rom_-display_-display_ram_ram_off-rom_ram_ram_ram_off-ine_s=-display_ram_ram_ram_off-ine_si-display_-ine_display_ram_ram_ram_off-ine_display_ram_ram_off-ine_si-display_-ine_display_ram_ram_ram_off-ram_ram_ram_off-ine_- unused_section_elimination=on -o "srrtemo_16xx_mss.xer4f"./MSS_main.obj "./MSS_SRR_cli.obj ""./common/cfg.obj "./MSS_SRR_linker.cmd"./rf_libwraper4xx_laer16xx_libcr16xx_librf_libcr16xx_laer4xx_libcr16xrf_libcr16xx_librf_libcr16xx_libcr16xrf_lib_librf_librcapspr-lwlan_lib_lib_libr16xx/later4xx_lib_librcapspr-later16xx_lib_lib_librcapsbultranx.4

    已完成构建目标:"srdemo_16xx_MSS.xer4f"
     
    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/out2rprc/out2rprc.exe srdemo_16xx_MSS.xer4f srrdemo_16xx_mss.bin
    解析输入目标文件 srrdemo_16xx_MSS.xer4f。
    附加零0
    附加零256
    文件转换完成!
    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/multicore_image_generator/MulticoreImageGen.exe LE 37 0x00000006 srrdemo_16xx.bin 0x35510000 srrdemo_16xx_mss.bin b5510000 C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 0xd5510000 C:/TI_Trash/CCS820/srrdemo_16xx_DSS/Debug/srrdemo_16xx_dss.bin
    输入文件数量3.
    0的数量24.
    零数32
    0的数量8.
     
    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/crc_multicore_image/crc_multicore_image.exe srrdemo_16xx.bin srrdemo_16xx.bin.tmp
    应用程序映像的大小为237376字节
    CUR_CRC_READ_addr 128
    CUR_CRC_READ_addr 85376
    CUR_CRC_READ_ADDR 107328
    无法删除 CRC 临时文件
     
    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/append_bin_crc/gen_bincrc32.exe srrdemo_16xx.bin
    >>>二进制 CRC32 = 196ec0aa <<<
    >>>二进制文件237380中的总字节<<<
     
     

    ****构建完成****

    我现在看到的差异是:
    TI-CGT-ARM_16.9.LTS 而不是16.9.6.LTS
    TI-CGT-C6000_8.2.4而不是8.1.3

    您和我的产品/工具版本之间是否还有其他差异?

    是否确定您使用管理员权限运行了安装程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的所有帮助

    我有与您相同的 Toolbox 版本。

    我已经把你的控制台和我的控制台合并了、区别在于它们

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O" 我有一个8、你有一个2
    您能否输入您的编译设置并告诉我您使用的编译器版本? (我使用8.1.3版、第二个版本可用8.2.4)

    然后:
    我想、就像您在"make"行上一样、文件是不可确定的?
    我的第二条线出现了:  

    "make (e=2):最能证明的电子支票。
    gmake[1]:[预编译]错误2 (忽略)"

    之后、它会为我调用"ti-cgt-arm_16.9.6.LTS "、并为您调用"ti-cgt-arm_16.9.0.LTS "  

    再次感谢您的帮助和时间!  

    以下是文件 MSS 的控制台输出: (编辑:我为 DSS 提供控制台输出之后、它上出现警告、可能会影响 MSS?)

    ****为项目 srrtemo_16xx_MSS 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    RM -f C:/Users/nilsg/Documents/Code Composer Studio/workspace4/srrdemo_16xx_MSS/srrdemo_16xx_mss.bin
    Makefile:189:目标"预编译"的配方失败
    Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/nilsg/Documents/Code Composer Studio/workspace4/srrdemo_16xx_MSS/srdemo_16xx_MSS.bin、...) 失败。
    制造(e=2):最有可读性的电子支票。

    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

    编译文件:"../MSS_SRR.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS "--compileOptions "--enum_type=int ""./MSS_SRR.cfg"
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/mss_srr_per4f.cfg 配置 MSS_SRR.xer4f ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/Users/nilsg/DOCUME~1/CODEC~1/workspace4/srrdemo_16xx_MSS/src/sysbios/sysbios.aer4f...
    gmake[1]:进入目录`C:/Users/nilsg/DOCUME~1/CODEO~1/workspace4/srrdemo_16xx_MSS/src/sysBIOS'
    cler4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R
    arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm_asm.obj tms570_Core_asc.obj……
    gmake[1]:离开目录`C:/Users/nilsg/DOCUME~1/CODEO~1/workspace4/srrdemo_16xx_MSS/src/sysBIOS'
    已完成库构建。
    clel4f 封装/cfg/MSS_SRR_per4f.c……
    已完成构建:"../MSS_SRR.cfg"

    编译文件:"../common/cfg.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04 /ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include Composer Studio/workspace4/srrdemo_16xx_mss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages --example_subsection=-code_example_subtract=-code_subsensitive-control-code_display_subs=-reguls=-reguls=-reguls=-ex-cn_en_en_ex-code_page=-reguls=-region-cn_en_en_mp-reguls=-region-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-f_mp-ine_mp-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-region-reguls=-region-f_en_en_en_mp-/common/cfg.c
    已完成构建:"./common/cfg.c

    编译文件:"../MSS_SRR_cli.c"
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04 /ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include Composer Studio/workspace4/srrdemo_16xx_mss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages --exclus_exclus=-code_display_subsection=-exclus_example_subspritude_page=-code_display_subsprisd=-rom-code_display_subsprendore_display_subs=-code_display_subs=-example_subs=-us_subsprise_page=-code_display_subs=-code_display_subsbag=-rom-code_display_subs=-exits.combag_subs=-rom-code_display_subs=-code_display_subs=-rom-us.cp_subs=-code_display_subs=-code_display_subs=-code_display_subs=-code_display_subs=-ex
    完成构建:"../MSS_SRR_cli.c"

    编译文件:"../MSS_main.c"
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04 /ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include Composer Studio/workspace4/srrdemo_16xx_mss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages --excus_remote_subsection=-example_membrand_di_subs=-code_display_subsprits=-rom-code_display_subs=-rom-code_display_subsbag=-rom-code_subsb&-exits=-code_display_subs=-rom-code_display_en_us_us_subs=-code_subsb&-code_display_subsb&=-code_subs=-ex-rom-code_subs=-ex=-code_subs=-rom-code_display_rom-code_subs=-rom-code_display_us_us_us-code_subsb&=-code_subsb&-code_display-ex=-code_display_
    已完成构建:"./MSS_main.c"

    构建目标:"srdemo_16xx_MSS.xer4f"
    调用:ARM 链接器
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_LIT_ENDIAN --define=SOC_XWR16XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=mmwave_l3ram_ENDIAN --define=0x800_ram_ram_ram_subs=-ram_size=-display_off-ram_subs=0x99_ram_zh-display_subsection=-display_subs=-ram_ench_off-ram_ram_zh-cn=-display_subs=-out_subs=-display_subsection-cn-cn-cn-subs=-cn_subsection-display-ram_ram_ram_off-display-cn=-cn stack_size=0x800 -"C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/esm/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/gpio/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/dma/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/pinmux/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/uart/lib -i_reerebus_ex-i_rom_-intrad_display_ram_isecon_-rom-display_-ine_display_-rom_-display_-display_ram_ram_off-rom_ram_ram_ram_off-ine_s=-display_ram_ram_ram_off-ine_si-display_-ine_display_ram_ram_ram_off-ine_display_ram_ram_off-ine_si-display_-ine_display_ram_ram_ram_off-ram_ram_ram_off-ine_- unused_section_elimination=on -o "srrtemo_16xx_mss.xer4f"./MSS_main.obj "./MSS_SRR_cli.obj ""./common/cfg.obj "./MSS_SRR_linker.cmd"./rf_libwraper4xx_laer16xx_libcr16xx_librf_libcr16xx_laer4xx_libcr16xrf_libcr16xx_librf_libcr16xx_libcr16xrf_lib_librf_librcapspr-lwlan_lib_lib_libr16xx/later4xx_lib_librcapspr-later16xx_lib_lib_librcapsbultranx.4

    已完成构建目标:"srdemo_16xx_MSS.xer4f"

    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/out2rprc/out2rprc.exe srdemo_16xx_MSS.xer4f srrdemo_16xx_mss.bin
    解析输入目标文件 srrdemo_16xx_MSS.xer4f。
    附加零0
    附加零256
    文件转换完成!
    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/multicore_image_generator/MulticoreImageGen.exe LE 37 0x00000006 srrdemo_16xx.bin 0x35510000 srrdemo_16xx_mss.bin b5510000 C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 0xd5510000 C:/Users/nilsg/Documents/Code Composer Studio/workspace4/srrdemo_16xx_dss/Debug/srrdemo_16xx_dss.bin

    DSS 中的控制台:

    ****为项目 srrtemo_16xx_dss 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    RM -f C:/Users/nilsg/Documents/Code Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss/srrdemo_16xx_dss.bin
    Makefile:194:目标"预编译"的配方失败
    Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/nilsg/Documents/Code Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss/srdemo_16xx_dss.bin、...) 失败。
    制造(e=2):最有可读性的电子支票。

    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

    编译文件:"../DSS_SRR.cfg"
    调用:XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.c674 -p ti.platforms.c6x:AWR16XX:false:600 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../DSS_SRR.cfg"
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/dss_srr_pe674.cfg 配置 DS_SRR.xe674 ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/Users/nilsg/DOCUME~1/CODEC~1/workspace5/srrdemo_16xx_dss/src/sysbios/sysbios.ae674 ...
    gmake[1]:进入目录`C:/Users/nilsg/DOCUME~1/CODEO~1/workspace5/srrdemo_16xx_dss/src/sysBIOS'
    CLE674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm.s62……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/rts/ti/tls_get_tp.asm……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c62/TaskSupport_asm.s62……
    are674 bios.obj c64p_exception_asm.obj c64p_hwi_asm-switch.obj c64p_hwi_disp_always.obj ti_tls_get_tp.obj c62_taskSupport_asc.obj ...
    gmake[1]:离开目录`C:/Users/nilsg/DOCUME~1/CODEO~1/workspace5/srrdemo_16xx_dss/src/sysBIOS'
    已完成库构建。
    cle674软件包/cfg/DSS_SRR_pe674.c……
    已完成构建:"../DSS_SRR.cfg"

    编译文件:"../gen_twidedle_fft32x32.c"
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_example_16xx_dss=-example_subsection=-example_subtrad_subsection=-example_display_subs=-cn_defination=-region_subs=-region-ex-cn_subs=-cn_subs=-region-ex-ex-cn_subs=-region_subs=-region_ex-region-ex-cn_ex-cn_subs=-from-cn_ex-region-cn_subs=-ex-cn_subs=-cn_subs=-region-ex-ex-region-region-cn=-cn_subs=-cn_subs=-region-region-cn_subs=-cn_subs=-cn_subs=-file_display-ex
    完成构建:"../gen_twidedle_fft32x32.c"

    编译文件:"../gen_twidede_fft16x16.c"
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_example_16xx_dss=-example_subsection=-example_subtrad_subsection=-exit_define_page=-ctrab_define_display_subs=-cn_subsepage=-exit_subs=-exit_define_page=-ctrab-region_subs=-region_ex-region_ex-ex-cn_subs=-cn_ex-cn_ex-cn_subs=-region-ex-cn_ex-cn_subs=-file_display-region-cn_subs=-region-region-cn_ex-cn-cn_subs=-cn_subs=-file_display-cn_subs=-cn-cn_subs=-file_page=-
    完成构建:"../gen_twidede_fft16x16.c"

    编译文件:"../DSS_CONFIG_EDMA_util.c"
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P Composer Studio/workspace_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ctrender_16xx_dss"--include_display_subsection=ram_subsection=-file_subsc_subtrad_config_subs=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-ine_dss-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-inion_subs=-reguls=-reguls=-reguls_dec_dec_decon_prob_prob_prob.cp_region-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-inion-inion-inion-inion-inion-reguls=-inion-inion-inion-ine_s=-inion-inion-in
    完成构建:"../DSS_CONFIG_EDMA_util.c"

    编译文件:"../common/cfg.c
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P /common/cfg.c Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_common_config_probe_display_subsection=-ctrab_define-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-dcs_prob_reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-d_prob_reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-ds-and-reguls=-reguls=-ds-and-reguls=-f_ds-and-reguls=-reguls=-ds-and-reguls=-inion-reguls=-reguls=-ds-
    已完成构建:"./common/cfg.c

    生成文件:"../ClusteringDBscan.c"
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ctran_subsection_define=-ccs_clus_probe_display_subsection=-ctrack_subs=-display_subsection_subsection=-display_subs=-reguls=-reguls=-cn_subs=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-d_sand_decomination=-region-d_sand_decomination=-region-region-ination=-ines=-tran.cp_subs=-reguls=-reguls=-region-ination_sand_dec_dec.cp_region-reguls=-reguls=-ination.cp.cp_subs=-reguls=-reguls=-in
    已完成构建:"../ClusteringDBscan.c"

    编译文件:"../DSS_main.c"
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_subsection=ram_subtract_subs=-include_display_subsection=-subsc_subtradopt_subs=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-dss-reguls=-inion-reguls_dec_decom-ination=-reguls=-reguls=-reguls=-inion-inion-inion-ds.com_prob_prob_prob.cc_region-region-region-region-region-ds.com-ds.com-ds-and=-reguls=-reguls=-ds.com-reguls=-inion-reguls=-ds.com-inion-ds.com-ds-
    已完成构建:"./dss_main.c"

    构建文件:"../Extended_Kalman_Filter_xyz.c"
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P Composer Studio/workspace_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_remote_display_subsections=-ctrab_subsection_subs=-copy_define_display_ram_subs=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-ctran_subs=-ctrad_subs=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-ctrad_subs=-ctrad_subs=-reguls=-reguls=-ctrand_decion_y=-region_subs=-region_y=-reguls=-ctrand-region_y=-region-region-g_y=-region-inion-reguls=-reguls=-in
    完成构建:"../Extended_Kalman_Filter_xyz.c"

    构建文件:"../DSS_DATA_PATH.c"
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nilsg/Documents/Code /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_predss_data-define=ctrendor_defination="-subs_defination_decome.cc_subs=-file_display_subs=-reguls=-reguls_decomination=-region_subs=-reguls=-reguls_decon_proband_decome.cp_region-region-reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-ctran.cp_reguls=-reguls=-reguls=-reguls=-dcs_reguls=-inion-reguls=-reguls_dec_dec.cp_reguls=-reguls=-reguls=-inion-inion-region-inion-region-ds.
    完成构建:"../DSS_DATA_PATH.c"

    构建目标:"srdemo_16xx_dss.xe674"
    调用:C6000链接器
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -g -gcc -define=SOC_XWR16XX -define=Subsys_DSS -define=download_from_ccs -define=mmWave_L3RAM_size=0xc0000 -define=Debug_dss -define=800_ram_enable-subs=-display_ram_off-subsection=0x25-225 -display_ram_ram_off-subs=-display_zh-subsection-subs=-off-display_ram_ram_zh-subs=-subs=-display_ram_ram_off-subs=-display_zh-subsection-display_demon-subs=-off stack_size=0x800 -"C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -"C:/Users/nilsg/Documents/Code Composer Studio/workspace5/srrdemo_16xx_dss"-"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/adcbuf/lib /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/alg/mmwavelib/lib /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include -i_ram_dispable -i_exc"-i_ram_model -"-i_example_ine-exc"-example_-example_-exc"-trad_cn"-example_ine-exc"-trad_cn"-trad_example"-example_ine-example"-example"-cn"-trad_cn"-trad_cn"-trad_cn"-trad_cn"-trad_cn"-example_display_ram_swap_example_p_example_ine"-example"-example"-example"-cn"-cn"-cn"-cn"-tran_cn"-cn-cn"-cn- unused_section_elimination=on -o "srrtemo_16xx_dss.xe674""./Extended _Kalman_Filter_xyz.oe674""./clusteringdbscan.oe674""./clus_config_edma_util.oprispr_libx674"-libx644.cl_libx644.pr_lib_l_libx644.htm_lib_lib_libx644.htmtrack_lib_lib_lib_lib_lib_lib_enet.htm4x"/common/cfg.oe674 -swr.dl_lib_linker -swr16674"-dl_linker -dl_lib_libx647.647.64

    警告#10370-D:可能的代码大小或性能下降。 部分".text:SOC_init:liboc_xwr16xx.ae674 "调用 RTS 例程、但 RTS 位于0x200035c4调用站点的范围之外、或位于不同的段中。 要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在更靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一段中、或3)使用--disable_push_pop 进行编译。
    警告#10370-D:可能的代码大小或性能下降。 部分".text:SOC_init:liboc_xwr16xx.ae674 "对 RTS 例程进行了调用、但 RTS 位于0x200034c0调用站点的范围之外、或位于不同的段中。 要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在更靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一段中、或3)使用--disable_push_pop 进行编译。
    已完成构建目标:"srdemo_16xx_dss.xe674"

    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/out2rprc/out2rprc.exe srrdemo_16xx_dss.xe674 srrdemo_16xx_dss.bin
    解析输入目标文件 srrdemo_16xx_dss.xe674。
    附加零8454144
    添加零8461600
    添加零8466520
    文件转换完成!

    ****构建完成****

    与 MSS 相同的行:"gmake[1]:[pre-build] Error 2 (ignored)"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问:"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O"我有一个8、你有一个2
    您能否输入您的编译设置并告诉我您使用的编译器版本? (我使用8.1.3版、第二个版本可用8.2.4)

    答:我们有不同的 CCS 版本。 能否在 c:\ti\ccs820\ dir 中安装 CCS 8.2?
    在我的答复中:
    我现在看到的差异是:
    TI-CGT-ARM_16.9.LTS 而不是16.9.6.LTS
    TI-CGT-C6000_8.2.4而不是8.1.3
    这意味着我使用的是更新版本的8.2.4和19.9.9。

    尝试使用 CCS8.2、C6000 8.2和 ARM 16.9.LTS。

    在编译 MMS 时、您的控制台输出不包含以下步骤:
    输入文件数量3.
    0的数量24.
    零数32
    0的数量8.

    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/crc_multicore_image/crc_multicore_image.exe srrdemo_16xx.bin srrdemo_16xx.bin.tmp
    应用程序映像的大小为237376字节
    CUR_CRC_READ_addr 128
    CUR_CRC_READ_addr 85376
    CUR_CRC_READ_ADDR 107328
    无法删除 CRC 临时文件

    C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/append_bin_crc/gen_bincrc32.exe srrdemo_16xx.bin
    >>>二进制 CRC32 = 196ec0aa <<<
    >>>二进制文件237380中的总字节<<<



    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    问题似乎在于工作区路径中有空格。 ImageCreator 编译后处理步骤不引用路径、因此当路径中包含空格时、命令会卡住。

    [引用用户="Nils GODMUSE"] C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/multicore_image_generator/MulticoreImageGen.exe LE 37 0x00000006 srrdemo_16xx.bin 0x35510000 srrdemo_16xx_mss.bin b5510000 C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 0xd5510000 C:/Users/nilsg/Documents/Code Composer Studio/workspace4/srrdemo_16xx_dss/Debug/srdemo_16xx_dss.bin

    若要解决此问题、您可以编辑编译后处理步骤以向 imagecreator 命令添加引号(如下所示)、或使用路径中没有空格的工作区。

    请告诉我们这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarti、

    修复反斜杠 curse 需要几十年的时间。 现在我们必须处理空间问题。
    我亲爱的女士,Wha 的下一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我只需创建一个没有空格的新工作区、它就能正常工作。